05.12.2008 10:51 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo ..
Im HW-Konfig Eigenschaften vom CPU steht unter Lasche ALARM die Auswahl von OB1-PA nicht zur Auswahl ???
anbei ist ein bild
wur
DateianhangCPU_Alarm.zip (210 Downloads) |
08.12.2008 13:31 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
der OB1 ist auch kein typischer alarm-ob. er ist für den zyklisches Programmablauf zuständig und wird jeden zyklus erneut aufgerufen vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
09.12.2008 08:21 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo, |
09.12.2008 13:08 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo wur, wieso muß er zur auswahl stehen? du kannst da nix dran ändern. du erstellst ihn, bzw er wird schon beim erstellen eines neuen projektes im bausteinbehälter deiner cpu generiert. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf