01.10.2014 12:59 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Ich versuche gerade eine Sinamics S110 / CU305PN im TIA V12 über Startdrive zu parametrieren, ich kann die S110 nicht auswählen, hat damit wer erfahrung? |
01.10.2014 13:07 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 22251 Bewertung: (2984)
|
startdrive unterstütz auch keine Sinamics S , nur SINAMICS G sind per Startdrive parametrierbar. |
01.10.2014 13:23 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
wie binde ich dann einen S110 in mein Projekt ein? |
01.10.2014 13:32 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
OK, danke. Ich kann bei mir auf dem Sytem keinen Starter mehr installieren, gibt es da noch eine andere Alternative?
|
01.10.2014 13:40 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Irgend eine Siemenssoftware die ich am Computer habe verweigert mir die Installation vom Starter, vielleicht Startdrive oder Simatic net? |
Folgen Sie uns auf