20.03.2013 08:58 | |
Beigetreten: 17.10.2012 Letzter Bes: 05.07.2019 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Guten Morgen Kollegen, ich suche im Moment eine Liste, welche mir aufzeigt ob die CPU x bestimmte SFB oder SFC unterstützt. Ich habe bis jetzt folgendes gefunden: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22919197&load=treecontent&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW Außerdem habe ich die Liste gefunden: 300er https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=31977679&langex=de&caller=view 400er http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23904435 Leider hilft mir die Liste im Moment nicht wirklich weiter. Wir haben für Testzwecke noch rechte alte CPU's: 6ES7413-1XG02-0AB0 Dazu haben wir die IM467 für Profibus 6ES7467-5GJ00-0AB0 Soweit ist alles fein. Nun brauchen wir SFB52/53. Gibt es eine Liste, ob die CPU diese Bausteine unterstützt? Am Besten eine Allgemeine Liste, weil wir Kollegen mit ähnlich alten CPU's haben. Wenn ich in die Bausteine online schaue. Werden da alle unterstützen Bausteine aufgeführt? Weil die SFB52/53 sind dort nicht vorhanden. Ich hoffe jemand hat ein paar Informationen. Vielen Dank euch. Mit freundlichen Grüßen Sebastian |
22.03.2013 14:16 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 3005 Bewertung: (1048) |
Hallo S7-PxC
das werden sie und wenn der SFB52/53 da nicht auftauchen dann kannst Du Sie auch leider nicht in deinem Programm benutzen. SFB's und SFC's gehoeren zum Betriebssystem und man kann sie nicht "nachladen" (ich glaube der Rammel hat da was falsch verstanden). |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf