01.03.2011 12:28 | |
Beigetreten: 24.04.2008 Letzter Bes: 16.05.2024 Beiträge: 209 Bewertung: (16) |
Viele der mitgelieferten PLCopen Bausteine von S7-Technology haben "Mode" Parameter, an denen durch Vorgabe eines bestimmten INT Wertes eine bestimmte Funktion parametriert wird. Leider ist es nicht möglich ein ENUM oder einen Begriff anzutragen anstelle des INT Wertes. Teilweise muss dann für jeden Parameter die Online Hilfe/Handbuch zu Rate gezogen werden um herauszufinden welcher INT Wert an dem jeweiligen Parameter welche Bedeutung hat. Dies soll derunten downloadbareDB verbessern, mit Hilfe diesen DB's und der Symbolik kann die Konfiguration praktisch in Klartext erfolgen. Der richtige Wert ist im DB bereitshinterlegt. Außerdem ergibt sich eine Art "Autocomplete" Funktion. Voraussetzung für die Nutzung ist lediglich das einfügen des angehängten DB'sindas Anwenderprogramm und ggf. Vorgabe eines anderen symbolischen Namens für diesen DB (in unserem Beispiel "SymTech"). Bsp.: Sobald nun an die jeweiligen Eingangsparameter "SymTech" angegeben wird, wird eine Auswahlliste der verfügbaren "Baustein-Sturkturen" aufgeblendet, wählen Sie hier nun in unserem Beispiel "MC_MoveCircularAbsolute" und dann den jeweiligen Eingangsparameter, in diesem Fall "CircMode". In diesem Beispiel soll der Baustein MC_MoveCircularAbsolut eine Kreisbahn verfahren die über den CenterPoint definiert wird, daher ist dieser auszuwählen. Der in dem Datenfach "SymTech".MC_MoveCircularAbsolute.CircMode.CenterPoint ist der INT-Wert "1". DateianhangSymtech.zip (113 Downloads) |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf