22.04.2024 17:46 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
....und jetzt noch der ruckelfreie Lauf
DateianhangVitrinensteuerung _V4.zip (6 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.04.2024 17:53 | |
Beigetreten: 17.04.2024 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Da hätte ich noch eine Frage: Hier habe ich 2 abgespeckte Steuerungsvarianten. Beide funktionieren, aber es gibt da doch einen Unterschied. (Zur Simulation auf Start drücken, den Endschalter beliebig lang betätigen). Der Unterschied liegt bei Netztrennung, einmal werden die Counter an- gehalten, einmal springen sie auf Null. Warum ist dem so? Viele Grüße Bernd DateianhangSchaltplan 1c.zip (5 Downloads) |
28.04.2024 17:55 | |
Beigetreten: 17.04.2024 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Leider habe ich es nicht geschafft, 2 Dateien anzufügen. Deswegen. Viele Grüße Bernd DateianhangVitrine V2c.zip (5 Downloads) |
29.04.2024 10:39 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 1336 Bewertung: (42) |
Übrigens - es gibt Induktive Näherungsschalter auch mit NC verhalten. https://www.automation24.at/induktiver-sensor-ifm-electronic-ifs701-ifb3004bapkg-2m-pur Sogar welche die NO und NC können ... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.04.2024 13:27 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
Hallo, Autogen_6550283 Auf der Grundlage deines abgespeckten Programms Vitrine_V2c habe ich eine Version mit Berücksichtigung der Decklelverriegelung und der Funktion Dekorieren gemacht. Ein Kommentar im Programm erklärt die Funktion. Ich habe mich an deinen Wünschen in den vorangegangen Beiträgen orientiert DateianhangVitrine mit Deckelverriegelung.zip (3 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 04/30/2024 15:28:56 |
|
Folgen Sie uns auf