18.04.2024 12:35 | |
Beigetreten: 17.04.2024 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, hier versuche ich mich zum ersten mal an einer Steuerung. (Schlossermeister, knapp 70 Jahre). Soweit bin ich gekommen. Was mir noch fehlt, ist die Einbindung von den Sicherheitsschaltern für Seitentür und Glashaube. Da darf natürlich keine Bewegung wegen Quetschgefahr möglich sein. Andererseits sollte es möglich sein, mit einem Taster in Entfernung zum Starttaster, (2-Hand Bedienung, Totmannschaltung), bei geöffneter Glashaube einen kompletten Zyklus zu fahren. Wie lässt sich das lösen? Viele Grüße Bernd DateianhangVitrine.zip (21 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_6550283 am: 04/18/2024 13:05:58 |
|
18.04.2024 14:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 32920 Bewertung: (4069)
|
Versuche dies ...
DateianhangVitrine_V2.zip (21 Downloads) |
18.04.2024 15:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 32920 Bewertung: (4069)
|
Tut mir leid, aber ohne nähere Beschreibung weiß ich nicht, was du meinst. |
Folgen Sie uns auf