10.04.2024 17:00 | |
Beigetreten: 27.09.2023 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ich denke es ist jetzt an der Zeit das ganze mal gründlich zu überarbeiten. So kann man das doch keinem Kunden anbieten. Es sei denn, man will den Kunden verärgern und loswerden. Was ist eigentlich mit den neuen Cloud-Anbietern? Da kamen doch zwei weitere dazu. Gibt es da bald Applikationsbeispiele? Oder werden die auch nicht besser und zuverlässiger als AWS? Von den undurchsichtigen Kosten mal ganz zu schweigen... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/11/2024 03:48:32Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf