30.01.2024 11:19 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Hallo Community, ich habe mal wieder eine Frage: Um etwas mehr Komfort zu haben, habe ich an I7 nun einen RFID-Leser angeschlossen, der beim Vorhalten des Transponders einen 24V-Impuls ausgibt. Die Aktivierung der Alarmanlage soll ausschließlich über NI1 erfolgen. Ich habe das schon einmal mit einem Selbsthalterelais versucht, jedoch funktioniert das nicht. Habt ihr einen Tipp dazu? ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangAlarmanlage_V3.zip (79 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Andre38 am: 01/30/2024 11:19:46Rechtschreibung korrigiert. Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/31/2024 07:13:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
30.01.2024 11:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 33082 Bewertung: (4085)
|
Was genau funktioniert denn nicht? Woran erkennst du es? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.02.2024 13:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 33082 Bewertung: (4085)
|
Probiere es mal so. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf