06.11.2023 07:00 | |
Beigetreten: 27.02.2012 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 129 Bewertung: (7) |
Hallo, die Meldung heißt "Z-Achse defekt in einem Überwachungskanal" und ist eine Fehlermeldung des kreuzweisen Sicherheitsvergleichs zwischen NCK und Antrieb, Code 44 heißt dabei, daß der Grenzwert für die sichere Geschwindigkeit über/unterschritten worden ist. Hier die Dokumentation dazu : https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109769190/840Dsl_alarms_diagnostics_man_0619_de-DE.pdf?download=true ich hoffe, das hilft Dir weiter MfG Bernd Dateianhang840Dsl_alarms_diagnostics_man_0619_de-DE.pdf (45 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/06/2023 13:23:48PDF vom Link angehängt. code is like humor : when you have to explain it, it's bad |
|
Folgen Sie uns auf