04.07.2023 20:00 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 2798 Bewertung: (452)
|
Ein freundliches Hallo an die Hochspannungstechnik, leider dauert die Rekonfiguration des Netzes bei einer Ringunterbrechung etwas Zeit und wie schon festgestellt wurde, führt das bei fehlersicheren Baugruppen gerne zu Schwierigkeiten. Eine Abhilfe würde MRPD (Media Redundancy with Planned Duplication of frames) bringen, allerdings wird dies nur von den IRT-fähigen SCALANCE Geräten (beispielsweise SCALANCE XF-200 IRT) unterstützt. Eine Berechnungstabelle für die F-Parameter bei einer S7-1500 CPU gibt es meines Wissens nach nicht. Selbst die der S7-300/400 dient hauptsächlich zur Leistungsabschätzung vor Produktauswahl. Die F-Überwachungszeit von 150ms wird sicherlich - da Standardkonfiguration - bei vielen Anlagen so beibehalten. Sie ist bei der Berechnung der Reaktionszeit allerdings zu berücksichtigen. Wenn die Risikobeurteilung eine höhere Reaktionszeit zulässt, kann auch die F-Überwachungszeit höher gesetzt werden. Als sicherheitsrelevanter Parameter kann er nicht automatisch vom TIA Portal angepasst werden. Schöne Grüße |
05.07.2023 16:23 | |
Beigetreten: 13.09.2016 Letzter Bes: 16.05.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan, vielen Dank für den super Hinweis! Ich habe noch etwas in der Online Hilfe des TIA gelesen und im Kapitel SIMATIC Safety - Projektieren und Programmieren Unterkapitel Produktübersicht / Erste Schritte Einen Link zu einem Getting Started gefunden Dokument-Identifikationsnummer: A5E02714464-AB Im Anhang B dieses Dokumentes findet sich eine Aufzählung typischer Programmierfehler Unter "F-CPU geht in STOP" gibt es den Unterpunkt F-Überwachungszeit zu klein eingestellt. Die Dort Wird auf das Progfail-Manual hingewiesen, in dem es im Anhang A wiederum um die Reaktions und Überwachungszeiten geht und da gibt es den Link auf die Excel Tabellen Beitragstyp:FAQBeitrags-ID:109783831,Beitragsdatum:19.11.2020 Und da gibt es auch eine Tabelle für die 1500er F-CPUs... Mit der versuche ich jetzt mal zurecht zu kommen. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/06/2023 09:15:15Links eingebettet. Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/06/2023 09:17:25Link für ID 109783831 zu DE geändert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf