20.01.2021 07:53 | |
Beigetreten: 15.12.2020 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich brauche bei einer Sache eure Hilfe. Und zwar möchte ich mit Hilfe von Excel eine Prozessleitebene für eine Miniatur-Produktionsstraße simulieren, bzw. darstellen und veranschaulichen. Dies soll Ausbildungszwecken dienen und den Einsatz von OPC-UA verdeutlichen. Als Steuerungseinheit benutze ich eine S7-1200, als Schnittstelle nutze ich den Simatic NET OPC-UA Server von Siemens. Um die Daten dann von dem OPC-Server in Excel zu schreiben habe ich mir das folgende Excel-Beispiel von Siemens heruntergeladen:OPC UA Client Library für Microsoft Excel - ID: 109748892 - Industry Support Siemensund die nötige dll installiert. Wenn ich die Adresse meines OPC-Servers eingebe, bekomme ich auch direkt die Endpoints meines OPC-Servers angezeigt. Und dann kommt mein Problem: Ich habe inzwischen sogar Excel deinstalliert und wieder Installiert. Hat einer von euch eine Idee woran das liegen könnte? Im Anhang habe ich noch einen Screenshot des Fehlers hinzugefügt, der VB-Code wurde von mir nicht geändert. Vielen Dank im Voraus Michi |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/20/2021 11:07:39Link optimiert. |
|
05.02.2021 10:53 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 1725 Bewertung: (209) |
Hi MSAutomatisierung, der schnellste Weg um Dein Problem zu lösen ist wenn Du in dem Beitrag https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109748892 unten in dem Beitrag ein Feedback zum Beitrag an Siemens schreibst oder eine Service Request für den Siemens Support öffnest Gruss schufri |
05.12.2022 13:26 | |
Beigetreten: 16.04.2012 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo MSAutomatisierung, welchen OPC UA Client verwenden Sie nun? |
Folgen Sie uns auf