15.07.2020 10:52 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan, ich meine den Onlinestatus (die berühmte Brille). Die CPU ist leider noch nicht bekannt, vermtl. 1200er oder 1500er Serie. |
15.07.2020 11:21 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 2861 Bewertung: (458) |
Hallo Gerhard, CPUs der S7-1200 und S7-1500 Familie besitzen einen mehrstufigen Zugriffsschutz. Wenn die CPU lediglich über einen projektierten Schreibschutz verfügt, so ist ein Beobachten der Bausteine möglich. Es ist dann ebenfalls möglich, die Bausteine aus der CPU in ein Projekt zu laden. Mehr zum Thema Zugriffsschutz - hier im Falle der S7-1500 - findet sich im Handbuch im Kapitel "Zugriffsschutz für die CPU projektieren". Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf