04.06.2020 11:55 | |
Beigetreten: 12.05.2010 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 74 Bewertung: (4) |
Hallo, der Anschluß eines 1 Ph Motors am V20 ist möglich. Es gibt aber sehr viele Einschränkungen, die diese Variante als Krücke stehen lassen! Auszug aus dem Link: Für den Betrieb von 1AC Motoren an einem Umrichter mit 3AC Ausgang gilt es folgendes zu beachten.
Damit ist Dein Umrichter unterdimensioniert und der Vorhaben sowieso nicht möglich. https://support.industry.siemens.com/cs/ch/de/view/12519917 Interessant ist aber das Anwendungsmakro AP010 im V20 für Pumpenanwendungen. Schönen Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: Frischpöler am: 06/04/2020 12:05:29Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/05/2020 07:31:42Links optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf