14.09.2011 11:07 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 22256 Bewertung: (2987)
|
Hallo, Dokumentationen/Handbücher findest Du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10805436/130000 SIMOTION vereinte PLC, Technoligie und Antriebsfunktionen in einem Gerät. Projektiert/Programmiert wird mit der SW SIMOTION SCOUT, die gibt es aber nicht als Free und nicht als TRIAL. Als Installationsvoraussetzung brauchst du ein Step7, je nachdem welche Version vom Scout Du installieren willst musst du auf eine bestimmte Step7 Version achten. Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf