24.04.2024 20:59 | |
Beigetreten: 21.11.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 40 Bewertung: (1) |
Liebe Forumsmitglieder, nachdem ich auch schon ein paarmal vom Forum profitieren konnte ist es nun an der Zeit auch mal was zurückzugeben. Was wäre ein solches Forum ohne Mitglieder die sich wirklich kümmern -- nichts ! (Dank speziell an ixo65 und ella68) Ich berichte hier von einem Modbus Modul für Tragschiene TS35 der Fa.Ebyte mit 4 Analogeingängen (0/4bis20mA) und 4 Relaisausgängen. Das Gerät ist erhältlich mit vielen Digital und Analog Varianten zu einem vernünftigen Preis. Siehe hier:https://www.cdebyte.com/product_serch/ME31/1/(Ebay) Ich wollte einfach wissen wie so ein Gerät an die Logo adaptiert wird. Kurzum – der Anschluss per Netzwerkkabel ist schnell gemacht und los geht’s. Das Gerät macht auf mich einen wertigen Eindruck und die Genauigkeit ist sehr gut. Anbei ein Logo-Programm mit allen Möglichkeiten wie so ein Teil prinzipiell eingebunden werden kann. Ich hoffe es ist nützlich für viele User. Grüße Xetni DateianhangBeispielProject Modbus I-O-Modul_ME31xxx.zip (12 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
27.04.2024 18:59 | |
Beigetreten: 21.11.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 40 Bewertung: (1) |
Es gibt alternativ einen Menuepunkt : "Save & Reboot" Gruß |
27.04.2024 19:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 33036 Bewertung: (4082)
|
Am Gerät selbst? |
Folgen Sie uns auf