18.04.2024 06:17 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 12991 Bewertung: (1659)
|
Hallo Sebastrü Ich glaube wir meinen alle das selbe... Du beschreibst im Grunde einfach das öffnen des Faceplate im Popup per Script. du brauchst also an jedem Feld oder Button mit dem du es aktivieren willst ein Script in dem du den entsprechenden UDT übergibst. Kapitel 3.6.1 folgende https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109812366 Wenn du immer nur ein gleiches Popup öffnen willst , dann kannst du das überprüfen und den gleichen Typ Popup schließen bevor du ein neues öffnest (Geht z.B: mit so etwas: LINK) Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf