18.08.2023 07:25 | |
Beigetreten: 04.10.2021 Letzter Bes: 07.09.2023 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo in die Runde, ich habe ein (glaube) ähnliches Problem. Ich möchte bei einer Bestandsanlage mit einer CPU-400 (6ES7412-2EK07-0AB0) eine ET200SP im Step 7V5.5 hinzufügen. Der HW-Katalog ist auf aktuellen Stand runtergeladen und installiert. Meine entsprechenden Baugruppen finde ich auch. Beim Reinziehen der der Baugruppen in das Netzwerk kommt immer eine Fehlermeldung, dass die Baugruppe nicht der passenden Familie entspricht. Hab es schon mit diversen Racks versucht aber nix klappt. Was mache ich denn falsch? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/18/2023 10:23:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.08.2023 10:11 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 1460 Bewertung: (263) |
GSD/GSDML hat jetzt nichts mit Siemens zu tun. PROFINET GSD-Dateien : I/O - ET 200SPPROFIBUS GSD-Dateien : ET 200SPViele Grüße sancruz ****EDIT**** Und hier mal ein Screenshot was ich meine. |
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 08/18/2023 10:14:46Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 08/18/2023 10:16:42Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf