30.04.2019 14:54 | |
Beigetreten: 25.09.2018 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Tag, nachdem jetzt Startdrive 15.1 mit Unterstützung für SINAMICS S120 auf dem Markt ist wäre meine Frage, ob es nun möglich ist aus einem mit STARTER Projektierten S120 die Antriebsparameter auszulesen und in Startdrive zu übernehmen. Konkret geht es hierbei um eine Wicklerapplikation, welche mithilfe der LMCSINA Bibliothek und DCC in STARTER erstellt wurde, welche nun auf Startdrive 15.1 aktualisiert werden soll. Im Dokument DCC Wickleraplikation (38043750) auf Seite 62 steht, dass die mitgelieferten Skripte und der Projektassistent bei der Inbetriebnahme mit Startdrive nicht verwendet werden können. Da ich kein Antriebstechniker bin, wäre eine händische Eingabe der Parameter nur schwer möglich. Mit freundlichen Grüßen, Roman Ettlinger ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/02/2019 09:27:52Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.08.2022 13:51 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 22256 Bewertung: (2987)
|
antwort gab es bereits obn (2019) CFC/DCC geht nicht. |
Folgen Sie uns auf