Siemens Siemens
Sitemap | Kontakt
Siemens Home | Produkte & Lösungen | News Center | E-Commerce  

Auslegung, Auswahl und Gestaltung von Apparaten

Packungskolonnen, Füllkörperkolonnen, Bodenkolonnen, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Abscheider, Kristallisatoren, Pumpen, Kompressoren, Zuleitungen usw. – all diese Einrichtungen müssen auf ihre Eignung hin überprüft, dimensioniert und konstruktiv gestaltet werden, damit sie ihre Funktion im Prozess wahrnehmen können. Dies ist nicht einfach: Es klingt trivial, aber ein verfahrenstechnischer Apparat kann sowohl zu klein als auch zu groß sein. Mit dem Festlegen einer Mindestgröße und der Zugabe eines Sicherheitsfaktors ist es nicht getan, vielmehr gibt es meistens ein "Fenster", in dem der Apparat sicher betrieben werden kann.

Herausfinden, wo dieses Fenster liegt und den Apparat so auslegen, dass minimale und maximale Kapazität sicher gefahren werden können, das ist hier die Aufgabe von A&D AS Solutions Process Industries. Oder das Fenster eines vorhandenen Apparates so erweitern, dass er auch bei einer Kapazitätserhöhung weiter betrieben werden kann.

Aber auch damit ist es noch nicht getan: Oft sind konstruktive Details beim Innenleben eines Apparates entscheidend, etwa bei Packungskolonnen Verteiler und Sammler oder die Gestaltung von Kolonnenkopf und -sumpf.

Unser Vorgehen gewährleistet eine kostengünstige und schnelle Apparateauslegung. Die Simulation liefert uns das Belastungsprofil eines Apparates. In dem von uns entwickelten CAPE-System werden die Daten automatisch an ein Auslegungsprogramm übergeben, mit dem die Dimensionierung durchgeführt wird. Das Programm vergleicht dann die Betriebsdaten des Apparates mit den Auslegungskriterien, die wir aus der Literatur, aus Herstellerangaben, aber auch aus eigenen Erfahrungswerten zusammengestellt haben und nach ihrer Wichtigkeit bewerten können.

Die ständige Beobachtung der Fachliteratur und ein enger Kontakt zu den Herstellern gewährleisten, dass unsere Auslegungswerkzeuge immer auf dem letzten Stand der Technik sind. Durch unsere Unabhängigkeit von Apparatelieferanten sind wir in der Lage, Ihnen den wirklich besten Apparat zu empfehlen.

  Kontakt   druckoptimierte Version