English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SITOP solar Indoor
Vorteile
Netzüberwachung
Kombinations-
möglichkeiten
SITOP solar Outdoor
Visualisierungs­-Software
Auslege-Software
SITOP solar Indoor

Netzüberwachung



Länderspezifische Einstellung der Netzüberwachung bei SITOP solar Indoor

Grundsätzlich wird das Thema Netzüberwachung und automatische Freischaltung von kleinen Netzeinspeiseanlagen in fast allen für die Photovoltaik interessanten Ländern unterschiedlich gehandhabt. So ist in Deutschland ein sehr wichtiges Kriterium für das Erkennen eines Inselnetzes eine Änderung der Netzimpedanz. Wohingegen in anderen Ländern eine Messung der Netzimpedanz nicht erlaubt ist.

In Anbetracht dieser uneinheitlichen Situation war es bisher immer nötig für unterschiedliche Länder entweder unterschiedliche Geräte anzubieten oder den Wechselrichter auf etwas umständliche Weise mit Hilfe einer passwortgeschützten Software auf das jeweilige Land zu parametrieren.


Einfache Inbetriebnahme

Siemens bietet nun mit seinen neuen Wechselrichtern erstmals die Möglichkeit die länderspezifische Einstellung der Netzüberwachung sehr einfach vorzunehmen. Wird der Wechselrichter nach der Auslieferung aus dem Werk das erste Mal in Betrieb genommen, ist eine Auswahl des jeweiligen Einsatzlandes am Display des Masters möglich. Im Moment kann der Wechselrichter so parametriert werden, dass er die jeweilige Norm von Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien oder Spanien einhält. Bei Bedarf erscheint während der Inbetriebnahme am Display ein Dialog "ENS-Setup". Durch Betätigung des Tasters kann durch die zur Auswahl stehenden Länder-Sprache-Kombinationen geblättert werden. Eine Auswahl erfolgt durch Drücken des Tasters für mindestens 5 Sekunden.


Schutz vor unbeabsichtigten Veränderungen

Eine einmal getroffene Länderauswahl kann nur über die RS232-Schnittstelle mit Hilfe der Siemens Parametrierungs- software geändert werden. Nach der Auswahl des jeweiligen Landes erscheint am Display im Ruhezustand dauerhaft das jeweilige Länderkürzel (z.B. "SITOP solar CH" für Schweiz). Dadurch kann immer nachvollzogen werden, welche länderspezifische Netzüberwachung im Wechselrichter aktuell verwendet wird.


Glossar

Eine Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten Schaltorganen (ENS) ist eine automatische Freischaltstelle für kleine Stromerzeugungsanlagen. Nach der DIN VDE0126 kann bei kleinen Stromerzeugungsanlagen, die in das öffentliche Niederspannungsnetz einspeisen, auf die bisher vorgeschriebene, jederzeit dem Energieversorgungsunternehmen zugängliche Freischalteinrichtung verzichtet werden, wenn diese über eine ENS verfügen.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen