English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
HMI-Anbindung
Peripherie-Anbindung
Integriertes Engineering
Systemweite Diagnose
Taktsynchronität
Produkte
Lösungen
Applikationsbeispiele
Referenzen
Partner

Systemvorteile –
Systemweite Diagnose

SIMATIC-Baugruppen verfügen über umfangreiche Funktionen zur Systemdiagnose. Kurzschlüsse, Drahtbrüche, Geberfehler oder der Ausfall von Teilkomponenten lassen sich so schnell erkennen und beheben. Diese Systemdiagnose ist oft kanalgranular. Es wird angezeigt, welcher Kanal einer Baugruppe ausgefallen ist.

Bei der Diagnose von Systemfehlern unterstützt STEP 7 mit der Funktion "Systemfehler melden". Dabei werden auch die Komponenten erfasst, die über PROFIBUS angebunden sind.

Zusammen mit der Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC oder WinCC flexible ist eine automatische Anzeige der projektierten Fehlermeldung auf dem HMI-System der Anlage möglich. Die in STEP 7 generierte und im Anwenderprogramm aufgerufene Fehlermeldung wird automatisch an das HMI-Gerät gesendet. Da STEP 7 und die SIMATIC HMI-Systeme eine gemeinsame Datenbasis besitzen, werden die gleichen Klartext-Fehlermeldungen sowohl in STEP 7 als auch im HMI-Gerät angezeigt. Über eindeutige Fehlernummern sind außerdem Ratschläge zur Fehlerbehebung in der Online-Hilfe oder im Handbuch zugänglich.

Zur Diagnose von Hardwarefehlern stehen im Rahmen der Hardware-Konfiguration folgende Funktionen zur Verfügung, die auf den Standard-Mechanismen von STEP 7 basieren:

  • Übersichtsdiagnose:
    Die Topologie der Steuerung wird in einem Fenster grafisch dargestellt. Die Einblendung des Baugruppenstatus in dieses Fenster liefert schnell zusätzliche Information ohne umständliches Wechseln in andere Werkzeuge.
  • Detail-Diagnose:
    Werden weitergehende Angaben benötigt, kann direkt aus der Übersicht ein Detailfenster mit ausführlichen Fehlerinformationen im Klartext zu den einzelnen Baugruppen aufgerufen werden.
Die Parametriermasken intelligenter Baugruppen ermöglichen auch eine Online-Beobachtung der Baugruppe an PG/PC, z.B. in Form einer Steuertafel mit Anzeige und Bedienmöglichkeit.

Routing bedeutet, dass ein zentrales PG/PC oder HMI-Gerät über Netzwerkgrenzen hinweg Zugriff auf angeschlossene Komponenten hat. Störungen an solchen Komponenten werden über Geräte, die an beiden Netzwerken hängen, z.B. CPUs, weitergegeben und im B&B-System angezeigt.

Um Serviceeinsätze zu vereinfachen und Stillstandszeiten zu verkürzen, ist es notwendig, Baugruppen ohne PG/PC austauschen zu können. Dieser Baugruppentausch ohne PG wird dadurch möglich, dass die CPU die neue Baugruppe automatisch mit den aktuellen Werten der alten Baugruppe versorgt oder einfach die Memory Card der alten Baugruppe umgesteckt wird.

Diagnosefunktionen sind auch via Teleservice möglich, d.h. ein Techniker hat über Telefonnetz und Modem Zugang zu einer entfernten Anlage, ohne dass vor Ort ein PG/PC erforderlich ist.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen