Deutsch | English | Español | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Produits & Solutions  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
SIMATIC controleurs
Périphérie décentralisée
SIMATIC Technology
SIMATIC HMI
SIMATIC PC / SIMATIC PG
Atelier logiciel SIMATIC
SIMATIC PCS 7
SIMATIC IT
SIMATIC NET
SIMATIC Sensors
Micro Automation
Automatisation sur base PC
PROFINET
Safety Integrated
Totally Integrated Automation

Communication industrielle -
SIMATIC NET

Continuer à améliorer ce qui a fait ses preuves, emprunter de nouvelles voies et utiliser de nouveaux supports pour la communication industrielle - tout un programme à la hauteur des ambitions de SIMATIC NET. Spécialement conçus pour la rudesse de l'environnement industriel, les réseaux de communication industrielle de SIMATIC NET vous fournissent en toute rapidité et fiabilité les données en provenance de la production, de la fabrication ou du siège de l'entreprise, et ce tant au niveau local qu'à l'échelle mondiale.
 
Communication industrielle SIMATIC NET

Industrial Ethernet
Industrial Ethernet permet au secteur industriel de disposer d'un réseau performant de cellule et d'atelier, conformes aux standard IEEE 802.3 (ETHERNET) et 802.11 (Wirelesss LAN).
www.siemens.com/industrial-ethernet
PROFINET
Le standard Industrial Ethernet non propriétaire pour l'automatisation. Il autorise une communication de bout en bout, depuis le niveau de gestion de l'entreprise jusqu'au niveau de terrain. L'utilisateur a le choix parmi une vaste gamme de constituants de réseau actifs et passifs, de contrôleurs, d'appareils de terrain décentralisés et de composants pour les réseaux locaux sans fil Industrial Wireless LAN et pour la sécurité industrielle.
www.siemens.com/profinet
PROFIBUS
Pour le déploiement de réseaux Profibus, SIMATIC NET propose les constituants de réseau et les interfaces systèmes nécessaires pour le raccordement de S7 et de PC/IPC.
www.siemens.com/profibus

AS-Interface
Le réseau Actuator Sensor Interface est un bus ouvert même aux matériels d'autres constructeurs. Il relie les actionneurs et les capteurs avec des automates programmables.
www.siemens.com/as-interface

Industrial Wireless Communication
La fourniture et la disponibilité d'informations en tous lieux et à tout moment - désormais une réalité dans la bureautique - a fait aussi son entrée dans la communication industrielle.
www.siemens.com/industrial-wireless-communication
Système de téléconduite SINAUT ST7
SINAUT ST7 est un système innovant et diversifié pour la surveillance et la conduite entièrement automatiques de stations de processus qui échangent des données avec un poste de conduite central ou entre elles par le biais de réseaux WAN
www.siemens.com/sinaut
Passerelles
Les passerelles entre Industrial Ethernet, PROFIBUS, AS-Interface ou EIB sont établies par des " links ", des automates ou des PC. Dans le cas des API ou des PC, il est possible d'utiliser des interfaces intégrées et des processeurs de communication (CP) pour les passerelles entre les différents réseaux.
www.siemens.com/network_ transitions
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use