|
| Vom Erfolg beflügelt |
| Wenn es um Stabilität und hohe Belastbarkeit geht, sind Glasfasern das ideale Material. Sie werden für Windkraftwerke, Segelflugzeuge, Schiffsrümpfe und vieles mehr verwendet. Die Dietze + Schell Maschinenfabrik aus Coburg gilt als einer der führenden Hersteller von Spezialwicklern für Glasfasern und liefert seit 50 Jahren ihre Hightech-Maschinen in alle Welt.
|
|
|
| Höchstleistung |
| Speziell entwickelte Asynchronmotoren tragen zur weiter wachsenden Produktivität und Verfügbarkeit der Rotorspinnmaschinen R 40 bei.
|
|
|
| Von der Biomasse zum Strom |
| Biogasanlagen sind im Trend, und das aus vielen Gründen. Durch den intelligenten Einsatz nachwachsender Rohstoffe in Verbindung mit zuverlässiger Steuerungstechnik entstehen autarke Einheiten, die den begehrten "Rohstoff" Strom automatisch "in die Steckdose" liefern.
|
|
|
| Wirtschaftliche Sicherheit |
| Sicherheit in automatisierten Prozessen zu gewährleisten, ist nicht nur eine Frage menschlicher Verpflichtung, sondern auch wirtschaftlicher Vernunft. Nach dieser Maxime von Werner von Siemens bietet Siemens mit Safety Integrated umfassende Lösungen für die Fertigungs- und Prozessindustrie, die mit optimalen Dienstleistungen für alle Lebensphasen einer sicherheitstechnischen Anlage oder Maschine kombinierbar sind.
|
|
|
| Flexibel in die Tüte |
| Ein sächsischer Hersteller stattet seine Verpackungsmaschinen für sensible Produkte konsequent mit dem Motion Control-System Simotion aus und erzielt damit sehr gute Ergebnisse. Ein Beispiel dafür ist eine Verpackungsmaschine für Tampons, die stufenlos und ohne zusätzliche mechanische Anpassarbeiten die Umstellung auf andere Formate erlaubt.
|
|
|
| Sicherer Zubringer |
| Seit 2006 steht den Passagieren am Toronto Pearson International Airport in Kanada mit dem Cable Liner Shuttle eine schnelle und komfortable Verbindung zwischen dem neuen Terminalgebäude T1, dem Terminal T3 und dem Parkbereich zur Verfügung. Als Bestandteil der elektrischen Ausrüstung des gemeinsam von Siemens und der österreichischen Doppelmayr Cable Car GmbH & Co. (DCC) entwickelten Nahverkehrsmittels garantiert Beta Niederspannungs-Schutzschalttechnik die Sicherheit von Personen, Anlage und Motoren.
|
|
|
| Dezentral einfach optimal |
| Zeit gewinnen, darum geht es heutzutage beim Engineering, bei der Installation, in der Produktion, im Servicefall. Eine besonders rationelle Fördertechnik ermöglicht jetzt ein neuer, robuster und kompakter Antrieb: Mechanisch und elektrisch auf hohe Verfügbarkeit und einfache Anwendung optimiert, bietet er mit seiner markteingeführten Familie praxisnahe, durchgängige Antriebstechnik - samt integrierter Sicherheitsfunktionen.
|
|
|
| Fehlersicher per Funk |
| Wenn in einer Härterei neben der Betriebssicherheit auch die Automatisierungstechnik optimiert werden soll, bieten sich vielfältige Chancen, auf der Kostenseite und in der Performance bislang brach liegende Potenziale zu erschließen. Welche Vorteile dabei eine funkgestützte Lösung und deren Anbindung über Profinet bieten kann, zeigt das modernisierte Steuerungs- und Sicherheitskonzept im Sprockhöveler Werk der Firma Bodycote, Marktführer für Wärmebehandlung in Deutschland. Dort sind die Chargierwagen zum Beschicken der Öfen mittels IWLAN fehlersicher in die übergelagerte Automatisierungslösung einbezogen.
|
|
|
| Integrierte Sicherheit |
| Neben der Konstanz der Prozesse ist das Thema Betriebssicherheit oberstes Gebot in der Härterei. Wo hohe Lasten bewegt, Metallteile bis über 1.000 °C erhitzt und Öfen über automatisierte Ladevorrichtungen beschickt werden, müssen potenzielle Gefahren für Mensch und Material mit einem umfassenden Sicherheitskonzept ausgeschaltet werden. Zwei Beispiele bei der Bodycote Wärmebehandlung GmbH zeigen, wie die Kombination aus drahtloser Kommunikation und integrierten Sicherheitsfunktionen Mensch und Maschine zuverlässig und wirtschaftlich schützt.
|
|
|
| Nicht nur "gepumpt", sondern gespart |
| Die Entscheidung für eine durchgängig optimierte und energiesparende Frequenzumrichtertechnik fiel dem Betriebsleiter des Shell Großtanklagers Ludwigshafen, Dipl.-Ing. Thorsten Heins, leicht: "Wir haben die Hauptpumpen für die Dieselförderung im falschen Arbeitspunkt betrieben. Die überschüssige Energie wurde mechanisch durch Schieber und Ventile vernichtet. Es ist unsere Pflicht die Prozesse zu überdenken und mit innovativen Technologien unnötige Energieverschwendung zu vermeiden. Nach einem Jahr ernten wir bereits die Früchte dieser Entscheidung, nämlich über 35.000,- Energieeinsparung pro Jahr!"
|
|
|
| Modernisieren mit System |
| Die klassische Instandhaltung lebt zum großen Teil vom Ersatz abgenutzter Maschinenelemente. Durch innovative Philosophie will ein Traditionsunternehmen mit über 50-jähriger Instandhaltungsgeschichte den Bogen erheblich weiter spannen - nämlich bis hin zur Prozessoptimierung. Wertvolle Unterstützung wird dabei von hocheffizienten EFF1-Elektromotoren erwartet.
|
|
|
| Für jeden Einsatz gerüstet |
| Innovative Maschinen brauchen immer kompaktere, dynamischere und flexiblere Antriebe, um die hohen Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Produktivität zu erfüllen. Siemens bietet für jede Antriebsaufgabe den richtigen Antrieb: Vom Energiesparmotor für effiziente Energiebilanz über hochpräzise Synchron- oder Asynchron-Servomotoren und innovative Direktantriebe bis hin zu Großmotoren. Branchenspezifische Anforderungen erfüllen die zahlreichen Spezialmotoren. Zudem steht für jeden Motor der passende Frequenzumrichter zur Verfügung.
|
|
|
| Das sitzt! |
| Hunderte verschiedener Sitzvarianten nach Bestellung exakt zum richtigen Zeitpunkt zu fertigen und ohne großen Zwischenpuffer "just-in-sequence" für den Einbau in die richtige Karosserie bereitzustellen, erfordert absolut zuverlässige und perfekt beherrschbare Fertigungsabläufe. Ein renommierter bayerischer Automobilhersteller setzt daher auf durchgängige Automatisierungstechnik aus einer Hand, die sich zudem durch einfache Montage und Wartung sowie größtmögliche Diagnosefähigkeit auszeichnet. Und erreicht damit eine Verfügbarkeit von 99,7 Prozent.
|
|
|
| Einzigartige Erlebniswelten |
| Die Unterwasserwelt besitzt viele Fassetten und liefert eine schier unglaubliche Menge an Eindrücken. Großaquarien sollen den Menschen tiefe Einblicke in solche Ökosysteme gewähren und ihnen dabei die Natur näher bringen. Ein Full-Service-Hersteller solcher Anlagen berichtet, worauf es ankommt. Interessant ist, dass er für die Antriebs- und Steuerungstechnik ausschließlich Geräte einsetzt, wie sie in der Industrie Verwendung finden.
|
|
|
| Neue Technik für bewährte Anlagen |
| Neukauf oder Retrofit, also Teil- oder Komplettmodernisierung - bei dieser Entscheidung spielt die Wirtschaftlichkeit die Schlüsselrolle. Gerade wenn die Mechanik älterer Maschinen noch in einem guten bis sehr guten Zustand ist, die Automatisierungs- und Antriebstechnik aber nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, ist Retrofit oft wesentlich wirtschaftlicher als der Neukauf.
|
|
|
| Schnelle Bewegungen unter Kontrolle |
| Bei Portalrobotern ist ein Teil des Systems dauernd in Bewegung. Um die Eigenschwingung mittels der eingesetzten Steuerung zu dämpfen und um das Bedienpersonal zu schützen, hat sich die US-Firma CAMotion für eine gemeinsame Bustopologie über Profinet entschieden, die kabellose und verkabelte Kommunikationsverbindungen plus Safety kombiniert.
|
|
|
| Effizient geregelt |
| Im Schweizer Kanton Wallis hat DSM Nutritional Products ein neues Energiesparkonzept eingeführt, bei dem große Kühlkreisläufe mit frequenzgeregelten Antrieben ausgerüstet wurden. Die neue Lösung erlaubt nicht nur eine dynamischere Regelung der Anlage im Vergleich zur bisherigen Ventilsteuerung, sondern bietet auch einen Einspareffekt aufgrund des deutlich geringeren Verbrauchs von Primärenergie.
|
|
|
| Drum prüfe, wer sich ewig bindet |
| Die Effizienz in einem Prüflabor zu messen, ist bestimmt nicht einfach. Allerdings gibt es Möglichkeiten, Prüfzeiten inklusive der Vorbereitungszeiten möglichst kurz zu halten. Wie das geht, hat ein Antriebstechnik-Hersteller bewiesen, der bei der Stromversorgung seines neuen Prüflabors Schienenverteiler-Systeme einsetzt.
|
|
|
| Die Zukunft hat längst begonnen |
| Obwohl die USA nicht unbedingt als leuchtendes Beispiel für Energiebewusstsein gelten, kommt dort trotzdem einiges in Bewegung. Beispielsweise gibt es seit dem Jahr 1992 die Energy Policy Act, die Mindestwirkungsgrade vorschreibt. Im Jahr 2005 hat Georg W. Bush eine neue EPAct verabschiedet, die noch deutlich weiter geht. Das hat weitreichende Auswirkungen auf Elektromotoren, auf die ein renommierter Hersteller mit seiner neuen Motorengeneration reagiert.
|
|
|
| Keinesfalls schief gewickelt |
| Horizontal-Stretchfolien-Wickelmaschinen verpacken, z.B. in der Holz- und Möbelbranche, die unterschiedlichsten Werkstücke. Die Maschinenfunktionalität muss sich also flexibel an die jeweiligen Packstücke anpassen lassen - mit Maschinenachsen, die individuell nach Bedarf geregelt werden können. Preiswerte Umrichter- und Steuerungstechnik leistete Geburtshilfe für eine Wickelmaschine, die zusätzlich eine interessante Alternative zur klassischen Schrumpftunneltechnik bietet.
|
|