English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SINAMICS G120
SINAMICS G120P
SINAMICS G110D
SINAMICS G120D
Intelligent Operator Panel
Efficient Infeed Technology
Safety Integrated

Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen bei SINAMICS G120 und SINAMICS G120D

Die Umrichter zeichnen sich durch eine Vielzahl integrierter Safety Funktionen aus. Sie erfüllen die Anforderungen der
Kategorie 3 gemäß EN 954-1
Safety Integrity Level (SIL) 2 gemäß EN 61508
Die Safety-Integrated-Funktionen wurden von unabhängigen Instituten zertifiziert.
Safety Integrated in der Antriebstechnik
Innovative, safety-relevante Funktionserweiterungen durch neue Funktionen
ab V3.2 bei SINAMICS G120 und G120D

Safe Torque Off (STO)

Funktionsbeschreibung
Safe Torque Off (STO)Diese Funktion ist eine Einrichtung zur Vermeidung von unerwartetem Anlauf nach EN 60204-1 Abschnitt 5.4. Mit der Funktion Safe Torque Off werden die Impulse des Antriebs gelöscht und die Energiezufuhr zum Motor getrennt (entspricht der Stopp- Kategorie 0 nach EN 60204-1). Der Antrieb ist sicher drehmomentfrei. Antriebsintern wird dieser Zustand überwacht.
Anwendung, Kundennutzen
STO bewirkt unmittelbar, dass der Antrieb keine drehmomentbildende Energie mehr liefern kann. STO kann überall dort eingesetzt werden, wo der Antrieb durch das Lastmoment oder durch Reibung in genügend kurzer Zeit selbst zum Stillstand kommt oder wo das "Austrudeln" des Antriebs keine sicherheitstechnische Relevanz hat.

Safe Stop 1 (SS1)

Funktionsbeschreibung
Safe Stop 1 (SS1)Mit der Funktion Safe Stop 1 kann ein sicheres Stillsetzen gemäß der Stopp-Kategorie 1 nach EN 60204-1 realisiert werden. Der Antrieb bremst nach Anwahl der Funktion SS1 an einer einstellbaren, überwachten Rampe autark ab und aktiviert ab 2 Hz automatisch die Funktion Safe Torque Off und Safe Brake Control (falls verwendet). Falls der Antrieb bei Aktivierung der Stopp-Funktion nicht der parametrierten Rampe folgt, wird sofort Safe Torque Off und Safe Brake Control (falls verwendet) aktiviert.
Anwendung, Kundennutzen
Durch diese integrierte Schnellbremsfunktion können aufwändige externe Überwachungsgeräte entfallen. Auch kann häufig auf verschleißbehaftete mechanische Bremsen verzichtet werden bzw. diese werden nicht so stark belastet, was die Wartungskosten und die Belastungen der Maschine reduziert. Safe Stop 1 wird bei Anwendungen eingesetzt, bei denen ein überwachtes Abbremsen gefordert ist, z. B. Zentrifugen, Förderfahrzeuge.

Safely Limited Speed (SLS)

Funktionsbeschreibung
Safely Limited Speed (SLS)Mit der Funktion Safely Limited Speed wird der Antrieb, je nach parametriertem Modus, sicher überwacht auf eine sichere Geschwindigkeit verzögert oder direkt auf eine parametrierte max. Geschwindigkeit überwacht. Falls der Antrieb bei Aktivierung der Funktion nicht der parametrierten Rampe folgt oder die max. Geschwindigkeit überschreitet, wird je nach Modus der Antrieb an der Safe Stop 1 Rampe abgebremst bzw. Safe Torque Off und Safe Brake Control (falls verwendet) aktiviert.
Anwendung, Kundennutzen
Beim Einrichten vieler Maschinen ist es erforderlich, dass das Bedienpersonal an der sich bewegenden Maschine arbeitet. Dies geschieht entweder schrittweise, weil beim Anfahren der Gefahrenbereich immer wieder verlassen werden muss, oder aber der Bediener arbeitet an der sich bewegenden Maschine und ist damit einem erhöhten Gefahrenpotenzial ausgesetzt. Mit der Funktion SLS kann hierbei deutlich Zeit eingespart werden und die Sicherheit des Bedienpersonals trotzdem gewährleistet werden.

Safe Brake Control (SBC) – nur SINAMICS G120

Funktionsbeschreibung
Safe Brake Control (SBC)Die sichere Bremsenansteuerung SBC dient der Ansteuerung von Motorbremsen, die im stromlosen Zustand aktiv sind, z. B. Motorhaltebremsen. Die Ansteuerung der Bremse ist in sicherer zweikanaliger Technik ausgeführt. Die sichere Bremsenansteuerung wird bei Anwahl der Funktion Safe Torque Off und beim Ansprechen von Safety-Überwachungen mit sicherer Impulslöschung ausgeführt.
 
Diese Funktion steht nur für SINAMICS G120 zur Verfügung. Es ist ein zusätzliches Safe Brake Relay erforderlich.
Die sichere Bremsenansteuerung erkennt keine mechanischen Fehler in der Bremse wie z. B. abgenutzte Bremsbeläge.
Das Safe Brake Relay kann nur 24-V-Motorbremsen ansteuern.
Anwendung, Kundennutzen
In Verbindung mit STO und SS1 kann zusätzlich SBC aktiviert werden. SBC bietet die Möglichkeit, nach Abschalten der momentenbildenden Energie eine Motorbremse am Motor sicher anzusteuern. Da keine mechanischen Komponenten im Safe Brake Control Modul verbaut sind, gibt es keine Einschränkungen in der Schalthäufigkeit.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen