|
| Flexibel in die Tüte |
| Ein sächsischer Hersteller stattet seine Verpackungsmaschinen für sensible Produkte konsequent mit dem Motion Control-System Simotion aus und erzielt damit sehr gute Ergebnisse. Ein Beispiel dafür ist eine Verpackungsmaschine für Tampons, die stufenlos und ohne zusätzliche mechanische Anpassarbeiten die Umstellung auf andere Formate erlaubt.
|
|
|
| Für jeden Einsatz gerüstet |
| Innovative Maschinen brauchen immer kompaktere, dynamischere und flexiblere Antriebe, um die hohen Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Produktivität zu erfüllen. Siemens bietet für jede Antriebsaufgabe den richtigen Antrieb: Vom Energiesparmotor für effiziente Energiebilanz über hochpräzise Synchron- oder Asynchron-Servomotoren und innovative Direktantriebe bis hin zu Großmotoren. Branchenspezifische Anforderungen erfüllen die zahlreichen Spezialmotoren. Zudem steht für jeden Motor der passende Frequenzumrichter zur Verfügung.
|
|
|
| Keinesfalls schief gewickelt |
| Horizontal-Stretchfolien-Wickelmaschinen verpacken, z.B. in der Holz- und Möbelbranche, die unterschiedlichsten Werkstücke. Die Maschinenfunktionalität muss sich also flexibel an die jeweiligen Packstücke anpassen lassen - mit Maschinenachsen, die individuell nach Bedarf geregelt werden können. Preiswerte Umrichter- und Steuerungstechnik leistete Geburtshilfe für eine Wickelmaschine, die zusätzlich eine interessante Alternative zur klassischen Schrumpftunneltechnik bietet.
|
|
|
| Einfacher Einstieg |
| ?Wohnst Du noch, oder lebst Du schon?", lautet die Werbebotschaft eines Möbelgiganten für seine standardisierten Wohnkreationen. Jeder kennt die vielen einzelnen Tütchen, in denen sich Schrauben, Dübel, Bolzen und andere Kleinteile befinden, damit aus Brettern Möbel entstehen. Sortier- und Verpackungsmaschinen sorgen im Vorfeld dafür, dass stückzahlgenau alles richtig ?portioniert" ist. Ein schwäbischer Hersteller solcher Sortier- und Verpackungsmaschinen hat sich nun für eine Antriebslösung entschieden, die ihm mehr Raum für die eigene Standardisierung gibt.
|
|
|
| Exakt und effizient pumpen |
| Drehzahlvariable Pumpenantriebe sparen Energie und schonen die Mechanik. Besonders effizient lassen sich diese Einsparpotentiale ausschöpfen, wenn die eingesetzten Gerätereihen bereits auf Antriebsaufgaben wie Pumpen zugeschnitten sind. Exakte und zuverlässige Arbeitsweise wird ergänzt durch ein einheitliches sowie vor allen einfaches Bedienkonzept - von einigen Watt bis in den zweistelligen Megawattbereich.
|
|
|
| Gewinn für Klima und Industrie |
| Durch KIimawandel, steigende Brennstoffpreise, die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen und Richtlinien wie EuP der Europäischen Union rückt das Thema Energiesparen immer mehr in den Vordergrund. Ein besonderes Augenmerk muss dabei der Antriebstechnik gelten, ist sie doch zu etwa 70 Prozent am industriellen Stromverbrauch beteiligt. Auf der anderen Seite lassen sich gerade hier durch eine gezielte Kombination bestimmter Maßnahmen besonders hohe Einsparpotentiale erzielen. Dabei sind die einzelnen Komponenten zu betrachten, die größten Potentiale bergen aber die Systemwirkungsgrade.
|
|
|
| Behutsam und schnell |
| Gerade im Sondermaschinenbau beweist das Motion Control-System Simotion seine Stärken. Ein sächsischer Hersteller stattet seine Verpackungsmaschinen für sensible Produkte konsequent mit Mechatronik aus und erzielt damit sehr gute Ergebnisse. Jüngstes Beispiel ist eine Verpackungsmaschine für Tampons. Die Umstellung auf andere Packungsgrößen ist stufenlos und ohne zusätzliche mechanische Anpassarbeiten möglich und sowohl die Taktrate als auch die Laufruhe schlagen konventionelle mechanische Lösungen um Längen. Besonderes Highlight der Maschine ist die einfache Veränderbarkeit der komplexen Kurvenscheibenprofile, die sofort von der Steuerung übernommen werden.
|
|
|
| Schwere Getriebeteile einfach verkettet |
| Der Schweizer Automatisierungsspezialist Paro baut seit 20 Jahren Montagelinien. Unlängst erhielt er von einem Automobilzulieferer den Auftrag, schwere Getriebeteile möglichst feinfühlig von einer Station zur nächsten zu befördern. Die ideale Lösung war ein kompakter Frequenzumrichter, der als kompletter Motorabzweig alle geforderten Schutzfunktionen besitzt.
|
|
|
| Kühl, sicher, praktisch |
| Eine neue Umrichterreihe macht durch besonders praxisgerechte Konzeption auf sich aufmerksam. Highlights sind die einfache Handhabung, ein innovatives Kühlkonzept - und eine zukunftssichere Ausstattung mit innovativen Sicherheitsfunktionen. Sie setzt neue Maßstäbe bei Antrieben für Standardmotoren. Die neuen Leistungsteile (Power Module) bieten verschiedene Spannungslevel, zunächst zwischen 380 und 480 Volt, unterstützen das Namur-kompatible Profidrive-Protokoll für die chemische Industrie und sind vorbereitet für Safety Integrated. Auch die übrigen Features der neuen Geräte lassen erkennen: Hier wächst eine Umrichterreihe heran, die Maschinenbauern und der Fertigungs- und Prozessindustrie wertvolles Potential zur weiteren Kostensenkung erschließt.
|
|
|
| Perfekte Oberflächen |
| Hochpräzise geschliffen verlassen Schmuckstücke und Werkstücke aus unterschiedlichsten Materialien die Gleitschleifsysteme der Firma OTEC. Um die Maschinen schnell und kostengünstig auf Sonderfunktionen umzustellen, hat sich das marktführende Unternehmen für eine Systemlösung mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis entschieden: mit Micro Automation, Antrieben und HMI von Siemens.
|
|
|
| Perfekte Oberflächen |
| In den Gleitschleifsystemen der Firma OTEC werden die unterschiedlichsten Werkstücke aus Metall oder Keramik hoch präzise geschliffen. Um die Maschinen schnell und kostengünstig auf Sonderfunktionen umzustellen, hat sich das Unternehmen bei der Automatisierung für eine Lösung mit Simatic S7-200 entschieden.
|
|
|
| Stallknechte der neuen Generation |
| Uwe und Frank Kraft gehören zu den glücklichen Menschen, die Beruf und leidenschaftlich betriebenes Hobby perfekt miteinander vereinen können. Für sie heißt das: Pferdezucht und -ausbildung und Führung eines Metallbau-Unternehmens, das sich auf die Herstellung von Reitsportgeräten spezialisiert hat. Seit einem Jahr sind die Pferdeführanlagen mit SIMATIC S7-200 bzw. LOGO! ausgestattet und sorgen für optimale Bewegung der Tiere.
|
|
|
| Moderne Antriebsarchitektur |
| Mit Sinamics bezeichnet Siemens seine neue Antriebsgeneration, welche auf einer gemeinsamen technischen Plattform in Hinblick auf Soft- und Hardware basiert. Die Realisierung von Automatisierungslösungen wird über alle Antriebsausprägungen hinweg von zwei durchgängigen Engineering-Tools unterstützt: Sizer für die Antriebsauslegung und Starter für die Antriebsinbetriebnahme. Mit Sizer können bei geringem Engineeringaufwand einfach und passgenau individuelle Antriebslösungen auf der Basis von Sinamics-Antrieben konzipiert werden. Mit Starter werden diese Sinamics-Antriebslösungen anschließend parametriert, in Betrieb genommen, getestet und optimiert.
|
|
|
| Schneller in Form |
| Bei herkömmlichen Drechselmaschinen wird die Drehzahl über einen abgestuften Riemenantrieb verstellt und so an die verschiedenen Holzarten und Durchmesser angepasst. Bei der DMV-200 der Firma Scheppach beispielsweise mit fünf abgestuften Spindeldrehzahlen. Zur flexibleren Anpassung der Spindeldrehzahl an die Bearbeitungsschritte bringt jetzt ein drehzahlveränderbarer Antrieb Sinamics G110 neuen Schwung in die Maschine.
|
|
|
| Beeindruckende Vorstellung |
| Mit zwei Systemen demonstrierten die Volkswagen AG und Siemens Automation and Drives auf der Hannover Messe 2005 gemeinsam, welche Möglichkeiten im Einsatz von Profinet in der Automobilindustrie stecken. Zu sehen waren in Halle 17 eine mobile Schrauberstation mit Wireless LAN und eine live produzierende Kühlerfertigung, ausgestattet mit integrierter Sicherheit auf Basis von Profinet IO.
|
|
|
| Biogasanlage effizient bedienen und steuern |
| Für eine neuartige landwirtschaftliche Biogasanlage wurde ein neues Steuerungs-, Bedien-, Regelungs- und Antriebskonzept entwickelt. Eine Hauptrolle dabei spielt das neue HMI-System Simatic WinCC flexible. Mit den Optionen Sm@rtAccess und Sm@rtService kann die Anlage über Internet bedient und beobachtet werden.
|
|
|
| Der perfekte Einstieg |
| Ein nicht zu übersehender Trend in der elektrischen Antriebstechnik ist die Notwendigkeit dem Maschinenbau flexible und kostengünstige Antriebslösungen anzubieten. Frequenzumrichter als Einspeisung für handelsübliche Drehstrom-Asynchronmotoren besitzen diese Eigenschaften. Doch was macht sie bei Maschinenbauern immer beliebter?
|
|
|
| Moderne Bühnentechnik |
| Wenn das Publikum am Wiener Akademietheater die barocke Komödie "Bérénice de Molière" genießt, kommt es auch in den Genuss der jüngsten Innovation: den schnellen und reibungslosen Bühnenbildwechseln, hinter denen raffinierteste Technik steckt. Mit verfahr- und drehbaren Schleiervorhängen lassen sich unterschiedliche Räume schaffen. Angetrieben werden die Vorhänge von den neuen Umrichtern des Typs Sinamics G110.
|
|
|
| Ein Frequenzumrichter macht Werbung |
| City Light Boards sind aus dem heutigen Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Sie ersetzen zunehmend die konventionellen Plakatwände, denn sie sind ein echter Hingucker: in einem großen Gehäuse wird eine bedruckte Folie beleuchtet und zeigt eine unübersehbar große Werbebotschaft. Nach kurzer Zeit wird die Folie weiter bewegt und ein neues Werbemotiv gezeigt. 
|
|