English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Events & Messen
Neue Technik für bewährte Anlagen
Neukauf oder Retrofit, also Teil- oder Komplettmodernisierung - bei dieser Entscheidung spielt die Wirtschaftlichkeit die Schlüsselrolle. Gerade wenn die Mechanik älterer Maschinen noch in einem guten bis sehr guten Zustand ist, die Automatisierungs- und Antriebstechnik aber nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, ist Retrofit oft wesentlich wirtschaftlicher als der Neukauf.

Ökologisch und effizient
Ein Biomasse-Heizkraftwerk erzeugt für Ilmenau am Thüringer Wald umweltfreundlich Strom und Wärme. Auch die Antriebssysteme sind für maximale Effizienz mit Frequenzumrichtern ausgestattet. Durch den drehzahlvariablen Betrieb lassen sich die Prozesse wesentlich exakter und damit effektiver regeln, die Anlage schonender fahren und der Energiebedarf sinkt deutlich. Die eingesetzten Frequenzumrichter zeichnen sich zudem durch besonders einfache Bedienung aus.

"Polieren" will gelernt sein
Als renommierter Hersteller von Kesselreinigungssystemen arbeitet die amerikanische Clyde Bergemann Inc. konsequent an der Optimierung ihrer Maschinen bzw. Anlagen. Die dortigen Prozessingenieure sehen im modernen Motormanagement einen wichtigen Faktor für flexible und zuverlässige Steuerungskonzepte. Allerdings kommt es darauf an, dass entsprechende Geräte mehr als nur die übliche Strommessung zu bieten haben.

Weniger Wartungsaufwand mit neuer Antriebstechnik
Im Steag-Kraftwerk in Lünen regeln Frequenzumrichter Sinamics G150 den Luftstrom der Saugzuggebläse. Sie sorgen für hohe Regelgenauigkeit, anlagenschonenden Betrieb, geringen Wartungsaufwand und niedrigen Energiebedarf. Um den Richtlinien für Kraftwerke zu entsprechen, reduzieren vorgeschaltete Line-Harmonics-Filter bei diesen 6-Puls-Geräten die niederfrequenten Netzrückwirkungen auf einen Pegel, der sonst nur mit 12-pulsigen Geräten erreichbar ist.

Mehr Effizienz für Wasserwerke
Im ZWK Wasserwerk Schwetzinger Hardt, das im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages von der MVV Energie AG (MVV) Mannheim betrieben wird, laufen seit etwa einem Jahr robuste Drehstrom Asynchronmotoren und Frequenzumrichter der neuesten Generation. Im Betrieb spart diese Kombination sowohl Wartungskosten als auch Energie und schont gleichzeitig die Pumpenmechanik. Die Umrichter sind dabei in übergreifendes Automatisierungs- und Leitsystem eingebunden, das alle Wasserwerke des MVV verknüpft. Mit diesem System lassen sich alle Prozesse der Wasserversorgung von überall her steuern und überwachen.

Effizient und netzfreundlich
Im Steag-Kraftwerk in Lünen regeln seit Mitte dieses Jahres Frequenzumrichter der neuen Antriebsgeneration Sinamics den Luftstrom der Saugzuggebläse. Sie sorgen dabei für hohe Regelgenauigkeit, anlagenschonenden Betrieb, geringen Wartungsaufwand und wenig Energiebedarf. Die Geräte selbst sind zuverlässig und einfach in der Handhabung.Zusätzliche Line-Harmonics-Filter reduzieren dabei auch bei 6-Puls-Geräten die niederfrequenten Netzrückwirkungen auf einen Pegel, der sonst nur mit 12-pulsigen Geräten erreichbar ist.

Geregelter Umlauf für heiße Ware
Im Heizkraftwerk (HKW) der Erlanger Stadtwerke AG (ESTW) regeln seit über einem Jahr Geräte der neuen Frequenzumrichtergeneration Sinamics über die Pumpendrehzahl die Fördermengen in der Fernwärmeversorgung.Zum Einsatz kommt dabei eine Baureihe, die speziell auf Antriebsaufgaben wie Pumpen zugeschnitten ist. Dadurch lassen sich die Vorteile des drehzahlvariablen Betriebs mit Frequenzumrichtern besonders effektiv nutzen: schnelle und exakte Fördermengenregelung, schonender Betrieb durch sanften An- und Auslauf sowie geringer Energiebedarf.

Vorsprung durch Direktantrieb
Permanentmagneterregte Synchronmotoren (PEM) machen ein Getriebe überflüssig und senken so gegenüber herkömmlichen Motor-plus-Getriebe-Konzepten die Kosten über den gesamten Lebenszyklus der Anlage: von der Planung über Montage, Inbetriebnahme und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. In allen Phasen ist ein aufeinander abgestimmtes System aus Umrichter und PEM in der Lage, Vorteile zu erwirtschaften. Neu sind standardisierte Lösungen bis zu mehreren Megawatt.

Effiziente Antriebe im Wasserwerk
Um ihre Grundwasser-Fassungen flexibel und effizient zugleich bewirtschaften zu können, setzt die Landeswasserversorgung Baden-Württemberg auf drehzahlveränderbare Pumpenantriebe. In einer der Fassungen sind seit November 2003 die neuen Frequenzumrichter vom Typ Sinamics G150 im Einsatz, die speziell auf Antriebsaufgaben wie Pumpen zugeschnitten sind.

Flexibel und effizient pumpen
Um ihre Grundwasserfassungen flexibel und effizient zugleich bewirtschaften zu können, setzt die Landeswasserversorgung Baden-Württemberg auf drehzahlveränderbare Pumpenantriebe. In einer der Fassungen sind seit November 2003 neue Frequenzumrichter vom Typ Sinamics G150 im Einsatz, die speziell auf Strömungsmaschinen wie Pumpen zugeschnitten sind.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Volltextsuche
im NewsCenter