Kontakt
Vielen Dank für Ihr Interesse an den RFID-Lösungen von Siemens. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns: info.rfid@siemens.com
09/2009 – Radio Frequency Identification (RFID) ist eine Technologie zur Rationalisierung von Produktions- und Logistikabläufen. Damit Unternehmen die Vorteile von RFID nutzen können, hat Siemens Finance & Leasing ein neues Angebot entwickelt, mit dem RFID-Projekte passend zum Budget finanziert werden können.
07/2009 – Siemens, als führender Anbieter von RFID-Systemen und Lösungen, setzt auch in den eigenen Werken auf automatische Identifikationssysteme – für Produktion und Logistik.
RFID steuert Montage in der Elektroindustrie
Serienfertigung von Einzelstücken
05/2009 – Siemens ist auf der EuroID 2009, der internationalen Fachmesse & Wissensforum für automatische Identifikation, für seinen Krypto-RFID-Chip als innovativstes Unternehmen ausgezeichnet worden. Der Chip dient der Fälschungssicherung und kann direkt in Produkte oder deren Verpackungen integriert werden. Die Echtheit wird über ein kryptografisches Verfahren ermittelt – ohne Online-Verbindung und in wenigen Zehntelsekunden. Mit dem Chip können Waren aller Art gesichert werden, was Produktpiraten künftig das Leben sehr schwer machen dürfte.
04/2009 – Die Fertigung möglichst vieler gleicher Teile gilt als Schlüssel für eine wirtschaftliche Serienproduktion, denn gleiche Produktionsaufträge lassen die Kosten durch Degressionseffekte sinken. In einem Whitepaper erklärt Siemens, wie sich RFID für zur "mass customization" von Produkten einsetzen lässt.
04/2009 – Radio Frequency Identification (RFID) ist die Technologie zur eindeutigen und kontaktlosen Identifizierung von Objekten jeglicher Art. Neben den Grundlagen zur RFID-/Auto-ID-Technologie werden in diesem Buch Applikationen aus unterschiedlichen Bereichen präsentiert, die heute bereits in der Realität erprobt sind. Sie zeigen die Herangehensweise, den Prozess und die Auswahl von RFID- und Auto-ID-Systemen für verschiedene Problemstellungen.
02/2009 – Auf der CeBIT 2009 in Hannover präsentiert Siemens sein Angebot für die automatische Identifikation von Waren und Anlagegütern. Das Angebot reicht von Produkten und Systemen bis hin zu Lösungen und Dienstleistungen. Mit Radio Frequency Identification (RFID) und 1D/2D-Codes können Unternehmen ihre Fertigungs- und Logistikprozesse optimieren und so Kosten sparen. Eine besondere Neuheit ist der fälschungssichere RFID-Transponder, mit dem Originalprodukte eindeutig und schnell maschinell erkannt werden können.
CeBIT, Halle 7, Stand C16
01/2009 – Die Siemens-Division Industry Automation hat ihre RFID-Schreib-/Lesegeräte Simatic RF310R und RF380R im HF (Hochfrequenz)-Bereich 13,56 Megahertz jetzt auch für Transponder gemäß ISO-15693-Standard ausgelegt. Mit der ISO-15693-Funktionalität eignet sich das RF300-System auch für Applikationen, in denen einfachere Transponder mit wenig Speicher benötigt werden.
11/2008 – Mit zwei kompakten RFID (Radio Frequency Identification)-Readern erweitert die Siemens-Division Industry Automation ihr Spektrum an Schreib-/Lesegeräten im UHF-Bereich. Simatic RF620R ist mit einer integrierten UHF-Antenne ausgestattet, an Simatic RF630R sind bis zu zwei externe UHF-Antennen anschließbar. Die Geräte lassen sich mit Simatic-RF-Kommunikationsmodulen direkt in Simatic S7 sowie in Profinet- und Profibus-Kommunikationsnetze integrieren.
11/2008 – Erstmalig haben sich mit Fujitsu Services, Fujitsu Siemens Computers und Siemens drei führende Unternehmen zu einem Konsortium zusammengeschlossen, um im Rahmen der Platinum-Partnerschaft bei der METRO Group Future Store Initiative Lösungen für die Herausforderungen im Handel zu entwickeln.
09/2008 – Die Rehau AG, ein führender Lieferant von Kunststoff-Teilen in der Automobilindustrie, hat sich zur lückenlosen Nachverfolgung von Stoßfängern für eine RFID-Lösung von Siemens entschieden.
08/2008 – Produktpiraten stehen schlechte Zeiten bevor. Siemens hat einen fälschungs-sicheren Funkchip entwickelt, mit dem Waren aller Art auf ihre Echtheit geprüft werden können.
04/2008 – Eine der größten und modernsten Gepäckförderanlagen der Welt läuft in Peking im Volllastbetrieb. Die von Siemens am neuen Terminal 3 errichtete Anlage des Internationalen Flughafens (PEK/ZBAA) der Stadt kann pro Stunde bis zu 19.200 Gepäckstücke sortieren und transportieren – mit RFID-Komponenten von Siemens.
04/2008 – Auf der Fachausstellung des 17. Deutschen Materialfluss-Kongresses des VDI-Arbeitskreises „Fördertechnik Materialfluss Logistik” in Garching präsentiert die Divison Industry Solutions ihre integrierten Intralogistik-Lösungen für die Industrie. Das Portfolio reicht von der Evaluierung bestehender Logistikanlagen über Modernisierung, Optimierung, Erweiterung, Umbau und Neuausrüstung bis zur Wartung und Instandhaltung.
Vielen Dank für Ihr Interesse an den RFID-Lösungen von Siemens. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns: info.rfid@siemens.com