|
|
Fachartikel
PROFINET
PROFINET
| 045/09 |
Robuste Blockperipherie reduziert Werkzeugwechselzeiten
|
| Dipl.-Ing. Jens Hauffe / Dipl.-Inf. Klaus Rübenach (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: etz Elektrotechnik + Automation 3/09 |
| Im Maschinen- und Anlagenbau wandert die Anschlusstechnik zunehmend vom Schaltschrank direkt an die Produktionsmittel. Dadurch reduziert sich der Platzbedarf und der Verkabelungsaufwand. Allerdings verlangt das oft rauhe und beengte Arbeitsumfeld vor Ort höchste Robustheit. Genau dies zeichnet die dezentralen, Profinet-fähigen Blockperipheriebaugruppen aus, die ein führender europäischer Fahrzeughersteller nutzt, um die Werkzeugwechsel im Rohbau zu verkürzen. |
| 545/08 |
Schneller zum Fass: Profinet in der Verpackungsindustrie
|
| Dipl.-Ing. (FH) Frank-Ulrich Müller (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: SPS-Magazin 12/08 |
| Bei komplexen Anlagen, insbesondere solchen mit größerer räumlicher Ausdehnung, kommen schon seit langem Feldbussysteme für die Anbindung der E/A-Ebene an die Steuerungsebene zum Einsatz. Grund sind die Einsparung der dicken Kabelbäume und eine entsprechende Reduzierung der teuren Parallelverdrahtung. Der Einsatz in einer Produktionslinie für Partyfässer zeigt noch weitere Vorteile. |
| 464/08 |
Profinet „pusht“ Motion Control: Profinet-Einsatz bringt Motion Control an Produktionsmaschinen zu Höchstleistungen
|
| Dipl.-Ing. Klaus Merkl (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: antriebstechnik 11/08 |
| Profinet ist schon lange ein Standard in der Automatisierungstechnik. Die Hersteller nutzen die Möglichkeit des Bussystems Profinet intensiv und können so die Funktionalitäten ihrer Geräte und Systeme kontinuierlich weiter entwickeln. Mit zahlreichen Vorteilen für die Anwender. |
| 016/08 |
In drei Schritten zur synchronen Applikation: Anwendung des Profinet-IRT-Protokolls ohne Automatisierungssystem
|
| Dr.-Ing. Karl Weber / Dipl.-Ing. (FH) Gregor Mang (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: DRIVES&motion 6/08 |
| Bei einfachen Echtzeitanwendungen ist der Einsatz eines kommerziellen Automatisierungssystems oft unwirtschaftlich. Ein taktsynchroner, jitter-armer Datenaustausch lässt sich jedoch auch mit sehr geringem System-Overhead realisieren – sogar über Standard-Ethernet-Schnittstellen. Die Voraussetzungen: ein profinet-fähiges Gerät als Sync-Master und Datenverteiler sowie ein Intermediate-Treiber. |
| 398/08 |
Alles in Echtzeit: PC-Familien mit integrierter Profinet-Schnittstelle lösen komplexe Aufgaben
|
| Dr. Lutz Heinrich / Dipl.-Ing. Alexander W. Fiedel (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: MSR Magazin 11/08 |
| Profinet hat sich etabliert als der offene, herstellerübergreifende Standard auf Basis Industrial Ethernet für Kommunikation im Automationsumfeld. Neue PC-Varianten mit integrierter Profinet-Schnittstelle ermöglichen komplexe, echtzeitfähige Steuerungs- und HMI-Funktionen. |
| 265/08 |
Ans Netz gegangen: Frequenzumrichter mit integrierter Profinet-Schnittstelle vereinfachen die Automatisierung
|
| Johanna Gebhardt (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: konstruktionspraxis 9/08 |
| Nachdem Profibus uns AS-Interface die gesamte Breite der industriellen Anwendungen durchzogen haben, rückt nun an vielen Stellen Profinet nach. Dieses auf Industrial Ethernet basierende Bussystem hat gegenüber den beiden anderen weitere Vorteile, die Anwendernutzen wollen. Dazu zählen die hohe Geschwindigkeit und die einfache Kompatibilität mit der Leitebene. Deshalb erhalten immer mehr Feldgeräte wie zum Beispiel Frequenzumrichter einen integrierten "Profinet-Zugang". |
| 327/08 |
Offene Systemeinbindung von IO-Link für Profibus und Profinet
|
| Dipl.-Ing. (FH) Stefan Dausend (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: etz Elektrotechnik + Automation 8/2008 |
| Mit IO-Link wurde ein neuer Kommunikationsstandard für µController-basierte Sensoren und Aktoren in der Fertigungsautomatisierung geschaffen. Im Gegensatz zu den nicht kommunikationsfähigen Schnittstellen auf Basis DC 24V, 4mA…20mA usw. kommt damit der Systemeinbindung von IO-Link in das Engineering-System eine wachsende Bedeutung zu. Aus diesem Grunde wurde unter dem Dach der Profibus Nutzerorganisation [1] die IO-Link-Integration für die Feldbusse Profibus und Profinet definiert. Damit steht dem Einsatz von IO-Link in den weltweit am häufigsten eingesetzten Feldknoten nichts mehr im Wege. |
| 196/08 |
I-PC mit Profinet onboard: Schnittstelle mit Drei-Port-Switch ermöglicht einfache Einbindung
|
| Elske Meyer (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: A&D KOMPENDIUM 2008/2009 |
| Profinet hat sich als Echtzeit-Ethernet-Standard für industrielle Anwendungen etabliert. Mit einer Onboard -Profinet-Schnittstelle finden Industrie-PC Anschluss an den Standard und können als Profinet-Controller mit Software-SPS oder C/C++ Programmen sowie als Visualisierungsstation genutzt werden - ohne dass ein wertvoller Steckplatz für einen Kommunikationsprozessor belegt wird. |
| 263/08 |
Fit für PC-based Automation: Industrie-PC mit Profinet onboard - Echtzeitfähige Schnittstelle vereinfacht durchgängige Automatisierung
|
| Dipl.-Betriebswirt (FH) Dirk Wagner (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: A&D 9/2008 |
| Die Vorteile einer über alle Ebenen hinweg durchgängigen Kommunikation liegen auf der Hand: Der Anwender hat es mit identischer Anschlusstechnik, einheitlichem Netzwerkmanagement und standardisierten Zugriffsmechanismen zu tun, was ihm von der Inbetriebnahme bis zur Diagnose und Wartung viele Aufgaben erleichtert. Einheitliche Kommunikationstechnologie minimiert außerdem den Schulungsaufwand und die Ersatzteilhaltung. |
| 148/08 |
Die richtige Leitung und der passende Stecker: Ethernet in Industrieanwendungen
|
| Dipl.-Betriebswirt (FH) Dirk Wagner (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: ELEKTRONIKPRAXIS Sa. Elektromechanik II |
| Leitungen und Steckverbinder sind die Nervenstränge einer industriellen Anlage. Um Produktionsausfälle zu verhindern, müssen die Anschlusskomponenten optimal aufeinander abgestimmt sein. Mit dem Profinet-Guide "Cabling and Interconnection Technology" wurde ein Rahmen geschaffen, mit dem der Anwender für jede Applikation die richtige Leitung und Anschlusstechnik finden und somit ein zuverlässiges Profinet-System aufbauen kann. |
| 411/07 |
Not-Aus zum Mitnehmen
|
| Dipl.-Ing. Ulrich Kaus (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: AUTlook (OES) 05/08 |
| Mobile, kabellose Geräte zum Bedienen und Beobachten sind in vielen Industriebereichen und Anwendungen längst Stand der Technik. Ein neuer, auf vorhandenen Technologien und Standards wie Profinet und Profi safe aufbauender Ansatz ermöglicht jetzt erstmals sicher heitsrelevante Bedienaktionen über Industrial Wireless LAN. TÜV und BGIA haben die Lösung geprüft. |
| 259/08 |
Performance-Schub für Echtzeitkommunikation: Software PLC goes Profinet
|
| Giuseppe Favata / Dipl.-Ing. Thomas Laudenberg (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: IT & Production 6-7/08 |
| Immer anspruchsvollere Automatisierungsaufgaben fordern neben hoch performanten Controllern auch schnellste Prozess- und IT-Kommunikation - im Idealfall über ein und denselben Systembus. Genau dies realisiert jetzt eine sowohl Echtzeit- als auch Profinetfähige Software SPS für den Einsatz in PC based und Embedded-Automation-Systemen. |
| 236/08 |
Controller und Profinet direkt in der Peripherie
|
| Manfred Fürsattel (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: mpa messen prüfen automatisieren 7-8/08 |
| Standardisiert, schnell und intelligent - die neue Anschaltung für Simatic ET 200S ermöglicht optimale Automatisierungslösungen. |
| 265/08 |
Ans Netz gegangen: Frequenzumrichter mit integrierter Profinet-Schnittstelle vereinfachen die Automatisierung
|
| Johanna Gebhardt (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: konstruktionspraxis 9/08 |
| Nachdem Profibus uns AS-Interface die gesamte Breite der industriellen Anwendungen durchzogen haben, rückt nun an vielen Stellen Profinet nach. Dieses auf Industrial Ethernet basierende Bussystem hat gegenüber den beiden anderen weitere Vorteile, die Anwendernutzen wollen. Dazu zählen die hohe Geschwindigkeit und die einfache Kompatibilität mit der Leitebene. Deshalb erhalten immer mehr Feldgeräte wie zum Beispiel Frequenzumrichter einen integrierten "Profinet-Zugang". |
| 327/08 |
Offene Systemeinbindung von IO-Link für Profibus und Profinet
|
| Dipl.-Ing. (FH) Stefan Dausend (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: etz Elektrotechnik + Automation 8/2008 |
| Mit IO-Link wurde ein neuer Kommunikationsstandard für µController-basierte Sensoren und Aktoren in der Fertigungsautomatisierung geschaffen. Im Gegensatz zu den nicht kommunikationsfähigen Schnittstellen auf Basis DC 24V, 4mA…20mA usw. kommt damit der Systemeinbindung von IO-Link in das Engineering-System eine wachsende Bedeutung zu. Aus diesem Grunde wurde unter dem Dach der Profibus Nutzerorganisation [1] die IO-Link-Integration für die Feldbusse Profibus und Profinet definiert. Damit steht dem Einsatz von IO-Link in den weltweit am häufigsten eingesetzten Feldknoten nichts mehr im Wege. |
| 196/08 |
I-PC mit Profinet onboard: Schnittstelle mit Drei-Port-Switch ermöglicht einfache Einbindung
|
| Elske Meyer (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: A&D KOMPENDIUM 2008/2009 |
| Profinet hat sich als Echtzeit-Ethernet-Standard für industrielle Anwendungen etabliert. Mit einer Onboard -Profinet-Schnittstelle finden Industrie-PC Anschluss an den Standard und können als Profinet-Controller mit Software-SPS oder C/C++ Programmen sowie als Visualisierungsstation genutzt werden - ohne dass ein wertvoller Steckplatz für einen Kommunikationsprozessor belegt wird. |
| 263/08 |
I-PC mit Profinet onboard: Schnittstelle mit Drei-Port-Switch ermöglicht einfache Einbindung
Fit für PC-based Automation: Industrie-PC mit Profinet onboard - Echtzeitfähige Schnittstelle vereinfacht durchgängige Automatisierung
|
| Dipl.-Betriebswirt (FH) Dirk Wagner (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: A&D 9/2008 |
| Die Vorteile einer über alle Ebenen hinweg durchgängigen Kommunikation liegen auf der Hand: Der Anwender hat es mit identischer Anschlusstechnik, einheitlichem Netzwerkmanagement und standardisierten Zugriffsmechanismen zu tun, was ihm von der Inbetriebnahme bis zur Diagnose und Wartung viele Aufgaben erleichtert. Einheitliche Kommunikationstechnologie minimiert außerdem den Schulungsaufwand und die Ersatzteilhaltung. |
| 164/08 |
Profinet IRT: Schnelle Vorgänge sicher beherrschen
|
| Dipl.-Ing. Manfred Fürsattel (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: etz Elektrotechnik + Automation 05/08 |
| Das Industrial-Ethernet-Standards die Automatisierung in der Zukunft entscheidend prägen werden, ist schon lange keine Frage mehr. Immer mehr Applikationen in verschiedenen Branchen werden auf Basis von Industrial Ethernet realisiert. Ein wichtiger Faktor für den Einsatz ist die höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit, die im Vergleich zu herkömmlichen Feldbussen erreichbar ist. Weiterhin wird eine Durchgängigkeit von der Betriebsleitebene bis in die Feldebene ermöglicht. Diese erhöhte Transparenz bringt Kosteneinsparungen, da Schnittstellen reduziert werden. Außerdem ist die Abwicklung verschiedener Anwendungen - beispielsweise Echtzeit- und IT-Kommunikation - parallel über ein einziges Medium realisierbar. |
| 116/06 |
Easier over the mountain
|
| Dipl.-Ing. Manfred Fürsattel (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: NZ Food Technology (AUS) 04/08 |
| Über mehrere Pipelines hat ein renommierter Mineralwasser-Abfüller seine beiden Standorte im Schwarzwald miteinander verbunden. Durch Lichtwellenleiter vernetzt und mit Profinetfähiger Automatisierungstechnik ausgerüstet, wurde ein integrierter, deutlich flexiblerer Abfüllbetrieb geschaffen. Der Transport der Mineralwässer über mehrere Leitungen kann wahlweise von einem der beiden Standorte, von einer Zwischenstation im Wald oder auch aus der Ferne vom Sitz des Automatisierers aus gesteuert, bedient und beobachtet werden. |
| 380/07 |
Äpfel und Birnen: Industrial Ethernet ist nicht gleich Industrial Ethernet
|
| Dipl.-Ing. Günter Baumann (Siemens AG) |
|
| veröffentlicht in: Special "Ethernet für MC" |
| Ethernet hat seit seiner Erfindung die IT-Welt verändert wie kaum eine andere Technologie. In der Automatisierung wird es seit 1985 eingesetzt - Siemens übernahm hier mit dem Sinec H1 die Vorreiterrolle - aber erst mit dem Einsatz im Feldbereich wurde ein Markt mit hohen Zuwächsen erschlossen, den heute verschiedene Nutzergruppen mit "Industrial Ethernet" bedienen. Doch diese Ethernet-Varianten sind mehr oder weniger "offen" und unterscheiden sich nicht nur in Details. |
| 571/07 |
Robuster Echtzeit-Kern: Dritte Simotion-Generation integriert Profinet und gibt sich kommunikativ |
| Dipl.-Ing. Peter Franz |
| veröffentlicht in: A&D 4/08 |
| Leistungsfähiger, vielseitiger und offener präsentiert sich die dritte Generation des PC-basierten Motion-Control-Systems Simotion von Siemens. Wirtschaftliche und wartungsfreundliche Lösungen, auch für High-End-Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, sind das Ziel der offenen Systemarchitektur, die Motion-Control-Funktionen, Maschinensteuerung, HMI und durchgängige Kommunikationsschnittstellen "unter einem Dach" vereint. Durch Integration von Profinet ist es gelungen, die Echtzeitfähigkeit des Systems an die Peripherie weiterzugeben. |
| 592/07 |
Schneller geht's nicht |
| Dipl.-Ing. Walter Möller-Nehring |
| veröffentlicht in: PROFIBUS & PROFINET Journal 1/08 |
| Ob neue Systeme etwas taugen, zeigt sich meist erst in der Praxis. Dies gilt auch für das Echtzeit-Ethernet. In zwei Anwendungen zeigt PROFINET nicht nur, was in ihm steckt, sondern auch sein zukünftiges Potenzial. |
| 544/07 |
Mit „Fuß vom Gas“ kein „Blei-Fuß“ mehr: Optimierung des Energieverbrauchs mit Feldbustechnik |
| Dipl.-Ing. Gerd-Theo Wolf / Dipl.-Ing. Rainer Ockenfelds |
| veröffentlicht in: elektro Automation 4/08 |
| Der Werkstoff Blei spielt in vielen Branchen eine wichtige Rolle. Beispiele für die Produktpalette sind Batteriepole für Blei-Akkumulatoren für die Kraftfahrzeugtechnik sowie Hochleistungselektroden für Elektrofilter. Für Elektrolyseverfahren werden spezielle Bleianoden für die Gewinnung von NE-Metallen hergestellt. Die Herstellung der Produkte erfordert eine Vielzahl mechanischer Umformtechniken – mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Qualität. Röhr + Stolberg erreicht dies bei optimiertem Energieverbrauch mithilfe eines Profinet-Konzepts zur einfachen Kommunikation mit dezentraler Peripherie und AS-Interface zwischen Produktionsmaschinen und Bürowelt. |
| 394/07 |
Durchgängige Kommunikation: Profinet in der Automobilindustrie |
| Josef Schweinberger |
| veröffentlicht in: antriebstechnik 4/08 |
| Komplexe Fertigungen profitieren von standardisierter und durchgängiger Kommunikation - nur so lässt sich die Produktion effizient steuern, überwachen, optimieren, diagnostizieren und warten. AIDA, die Automatisierungsinitiative der deutschen Automobilhersteller favorisiert deshalb Profinet als neuen Kommunikationsstandard. Die ersten profinetbasierten Anlagen der deutschen Automobilindustrie gehen derzeit in Betrieb- und sorgen für höhere Ausbringung durch stabilere Prozesse. |
| 037/08 |
High-End-Performance mit Profinet: Kommunikationsstrategie auf Switch-Einsatz ausrichten und Leistungsreserven nutzen |
| Dr.-Ing. Karl Weber |
| veröffentlicht in: Drives & Motion Special "Ethernet für MC" |
| 100 Mbit/s im Full-Duplex-Betrieb - die Bandbreite des Ethernets bietet enorme Synergiepotentiale. Sie werden bei der Linienintegration genutzt - und zunehmend auch im Feld. Doch damit die Leistungssteigerung im Feld nicht nur punktuell, sondern durchgängig erzielt wird, müssen die Eigenschaften aktiver Netzwerke konsequent berücksichtigt werden. Das Profinet-Protokoll ermöglicht dies - und macht die Migration vom Feldbus zum Netzwerk zukunftssicher. |
| 016/08 |
In drei Schritten zur synchronen Applikation: Die praktische Anwendung des Profinet-IRT-Protokolls ist einfach – auch ohne Automatisierungssystem |
| Dr.-Ing. Karl Weber / Dipl.-Ing. (FH) Gregor Mang |
| veröffentlicht in: MessTec & Automation 3/08 |
| Bei einfachen Echtzeitanwendungen ist der Einsatz eines kommerziellen Automatisierungssystems oft unwirtschaftlich. Ein taktsynchroner, jitter-armer Datenaustausch lässt sich jedoch auch mit sehr geringem System-Overhead realisieren – sogar über Standard-Ethernet-Schnittstellen. Die Voraussetzungen: ein profinet-fähiges Gerät als Sync-Master und Datenverteiler sowie ein Intermediate-Treiber. |
| 411/07 |
Kabellos bedienen und beobachten: Sicherheitsfunktionen über kabelloses Bedienpanel realisiert |
| Dipl.-Ing. Ulrich Kaus |
| veröffentlicht in: S&I Kompendium 2008 |
| Mobile, kabellose Geräte zum Bedienen und Beobachten sind in vielen Industriebereichen und Anwendungen längst Stand der Technik. Ein neuer, auf vorhandenen Technologien und Standards wie Profi net und Profi safe aufbauender Ansatz ermöglicht jetzt erstmals sicher heitsrelevante Bedienaktionen über Industrial Wireless LAN. TÜV und BGIA haben die Lösung geprüft. |
| 536/06 |
Data from field, control and MES maintains efficiency |
| Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Gross |
| veröffentlicht in: The Industrial Ethernet Book 10/07 |
| Die Integration von Automatisierungssystemen in Manufacturing Execution Systems (MES) und Enterprise Resource Planning (ERP) gewinnt in unternehmensweiten, durchgängigen Informationssystemen zunehmend an Bedeutung. Daher ist die Frage von Bedeutung, was kann eine leistungsfähige Kommunikationstechnologie wie Profinet bieten, um die Integration von Feld-, Steuerungs- und MES-Ebene zu erleichtern. PI (Profibus & Profibus International) hat jetzt eine Richtlinie zu diesem Thema vorgelegt. |
| 473/07 |
Der "bessere Dreh": Karosseriebau für den neuen Audi R8 mit Profinet |
| David Love |
| veröffentlicht in: MessTec & Automation 11/07 |
| Mehr denn je sind die Automobilmärkte weltweit in Bewegung und stellen die Hersteller vor gewaltige Herausforderungen. Immer kürzere Modellzyklen, wachsende Variantenvielfalt und neue Nischenmodelle stellen hohe Anforderungen an die Flexibilität der Fertigungseinrichtungen. Bei der Kleinserienfertigung des neuen Sportwagens R8 setzt Audi auf Steuerungstechnik von Siemens. Mit Hilfe von Profinet mit integrierter Sicherheitstechnik und drahtloser Kommunikation (Wireless LAN) erzielt der Autohersteller eine Durchgängigkeit in der Kommunikation, die sich in Kostenvorteilen bei Inbetriebnahme, Wartung, Diagnose, Betrieb und Ersatzteilhaltung niederschlägt. |
| 341/07 |
Sicher ist sicher! Schutz von Safety-Applikationen durch Zellenschutzkonzept + Sicherer Schutz auch in offenen Netzen |
| Dipl.-Ing. Franz Köbinger |
| veröffentlicht in: MessTec & Automation + Profibus & Profinet Journal 10/07 + 2/07 |
| In offenen, teils global vernetzten industriellen Anwendungen darf die Sicherheit von Safety-Applikationen nicht mehr nur anhand statistischer Ausfallwahrscheinlichkeiten der Safety-Komponenten beurteilt werden. Im Zeitalter Ethernet-basierter industrieller Kommunikation mit Unternehmensebenen übergreifender Vernetzung werden mittels Zellenschutzkonzept die Safety-Zonen zuverlässig gegen unbefugte Zugriffe von außen geschützt und damit auch die Sicherheit von Menschen, Maschinen und der Prozesse gewährleistet. Security (Zugriffschutz, Datenschutz) für Safety (funktionale Sicherheit) also. |
| 255/06 |
Getriebefabrik geht dank Ethernet rasant in Betrieb: Automatisierung - Montagelinie mit 70 Stationen ist durch Profinet sehr schnell produktionsbereit |
| Dipl.-Ing. (FH) Dirk Joschko |
| veröffentlicht in: Industrieanzeiger 49-50/07 |
| Der Anlagenhersteller Thyssen-Krupp Krause hat in Michigan in einer neuen Getriebefabrik von Ford eine Fertigungslinie bestehend aus 60 Maschinen und zehn Kopfsteuerungen via Ethernet-Standard Profinet in kürzester Zeit zu einer produktionsbereiten Fertigung verknüpft. |
| 529/07 |
Profinet im Aufwind: Großgetriebeprüfstand mit verteilter Automatisierung am gleichen Bus |
| Dipl.-Ing. Eckhard Zimmermann |
| veröffentlicht in: elektrotechnik 12/07 |
| Steuerungs-, Sicherungs- und Sicherheitsaufgaben löst der weltweit führende Hersteller von Getrieben für Windturbinen erstmals über eine durchgängige Profinet-Architektur. Pilotprojekt war ein jüngst eingeweihter Prüfstand für Großgetriebe mit der weltweit einzigartigen Prüfleistung von 14 MW. Die Automatisierungstechnik ist durchgängig angelegt, um Schnittstellen zu reduzieren und so vom Engineering über den Prüfbetrieb bis zur Diagnose sämtliche Abläufe zu vereinfachen. |
| 533/05 |
Mehrwert aus Müll: Durchgängig automatisierte Ersatzbrennstoff-Aufbereitung mit Profinet-fähigen Controllern |
| Dipl.-Ing. Matthias Gärtner |
veröffentlicht in: elektro Automation auf spanisch veröffentlicht in: Automática e Instrumentación (SPA) 6/07 |
| Auf weit gehend automatisierte Abläufe setzt der Betreiber einer Anlage zur Gewinnung hochwertigen Ersatzbrennstoffs aus Sperrmüll und Gewerbeabfall in Bochum. Zur Koordination der diversen mechanischen Förder-, Trenn- und Aufbereitungssysteme sind teilweise Profinet-fähige Steuerungen eingesetzt. Diese übergeben am Profibus erfasste Prozessdaten aus dem Feld an ein überlagertes Visualisierungssystem und ermöglichen zugleich den einfachen, sicheren Fernzugriff auf die Feldebene über das Internet. |
| 166/07 |
Neue Wege in der Kommunikation: Leistungsfähiges Modul zum Anbinden von RFID-Systemen an Profinet |
| Dipl.-Ing. Heinrich Meyer |
| veröffentlicht in: A&D 10/07 |
| Neue Materialflusssysteme stellen Anforderungen an die Datenkommunikation, bei denen bisherige Bussysteme schnell überfordert sind. Deshalb kommt in der Automatisierung verstärkt Profinet als Bussystem für die Kommunikation zum Einsatz. RFID-Systeme setzen auf diesen Trend und bieten nun robuste und flexibel einsetzbare Kommunikationsmodule für den universellen Einsatz am Profinet. Dabei wird dem Anwender der Einstieg in die Profinet-Welt besonders einfach gemacht. |
| 242/07 |
Kochbuch Profinet-Device: In wenigen Schritten zum eigenen bustauglichen Gerät |
| Dipl.-Ing. Günter Baumann |
| veröffentlicht in: SPS-Magazin 10/07 |
| Ohne durchgängige Vernetzung lässt sich heute kaum noch eine kostenoptimierte Fertigung realisieren. Profinet bietet dafür eine solide Basis und eine große Auswahl an verfügbaren Geräten. Was jedoch, wenn man selbst gefordert ist, ein Profinet-Device zu bauen? Mit den Ethernet-Controllern der Ertec-Familie stehen hochintegrierte Systemschnittstellen zur Verfügung. Zusätzlich unterstützt wird der Anwender durch passende Entwicklungspakete. Ein Institut hat ein Development Kit einem Praxistest unterworfen und einen Leitfaden entwickelt. |
| 332/07 |
Mobile Sicherheit: Sicherheitsgerichtete Signale drahtlos übermitteln |
| Dipl.-Ing. Günter Baumann |
| veröffentlicht in: Mesago: Community.dialog Wireless Technologies 02/07 |
| „Deutlich jenseits des Forschungsstatus“ lautete die Überschrift der letzten Ausgabe an dieser Stelle. Dass Industrial-WLAN diesen Status bereits weit überschritten hat, zeigt z.B. der Einsatz bei der Übertragung sicherheitsgerichteter Daten mit der Zustimmung durch TÜV und BGIA. |
| 505/06 |
Drahtlos und sicher mit Industrial WLAN
+
Safety über Wireless-Ethernet: Drahtlose Kommunikation für sicherheitsgerichtete Signale mit „Profisafe“ und „Profinet“
|
| Dipl.-Ing. Günter Baumann (Siemens AG) |
Seite 1 |
veröffentlicht in:
Aktuelle Technik (SWZ)
AUTlook (OES) 8/07 + 8-9/07
Industrial Wireless Book Newsletter 4/07 + 39
|
| Das Profisafe-Protokoll bietet eine standardisierte Lösung für Anwendungen mit sicherheitsgerichteten Signalen. Drahtlose Übertragungstechnik ermöglicht dabei Anwendungen, die bisher nur aufwändig oder gar nicht zu realisieren waren. |
| 180/07 |
Profinet für die Prozessautomatisierung: DCS Requirements legen die Basis für die Zukunft
|
| Dipl.-Ing. Björn Möller (Siemens AG) / Koautor (extern) |
| veröffentlicht in: atp
9/07
|
| Der Einsatz von Profinet in der Prozessautomation erfordert spezifische Erweiterungen des heutigen Standards. Die Grundlage hierzu erarbeitet zurzeit die Working Group DCS Requirements von Profibus & Profinet International (PI). |
| 173/07 |
Firewall ohne Bohrlöcher: IT-Sicherheit im Industrial Ethernet - Profinet-Lösungen für Werkzeugmaschinensteuerungen
|
| Dipl.-Ing. Jochen Christ (Siemens AG) |
| veröffentlicht in: A&D Kompendium 2007/2008
9/07
|
| Im Zeitalter von Viren, Würmern und Zombie-PCs gewinnt die unternehmensweite IT-Security-Policy an Bedeutung. „Application Security" durch robuste, gehärtete Produkte und den passenden Support heißt die Siemens-Lösung, um diesen Gefahren zu begegnen. So lässt sich IT-Sicherheit auf einfache Weise in den unterschiedlichsten Fertigungsabläufen erreichen. |
| 536/06 |
Profinet kann MES: Anlagennahe Instandhaltung
|
| Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Gross (Siemens AG) |
| veröffentlicht in: IT & Production 7-8/07 |
| Die Integration von Automatisierungssystemen in Manufacturing Execution Systems (MES) und Enterprise Resource Planning (ERP) gewinnt in unternehmensweiten, durchgängigen Informationssystemen zunehmend an Bedeutung. Daher ist die Frage von Bedeutung, was kann eine leistungsfähige Kommunikationstechnologie wie Profinet bieten, um die Integration von Feld-, Steuerungs- und MES-Ebene zu erleichtern. |
| 528/06 |
„Hot Swap“ im Hochregal
|
| Cornelia Bunk / Christof Kreienmeier (Siemens AG) |
| veröffentlicht in: mpa messen prüfen automatisieren 6/07 |
| In der Lagerlogistik erfolgt >>Präzises Positionieren<< bei gesicherter drahtloser Kommunikation. Die gesamte Realisierung mit modernster Automatisierungs- und Kommunikationstechnik erfolgte bei laufendem Anlagenbetrieb. Der Umstieg von Profibus- auf Profinet-Kommunikation erschließt außerdem Zugriffs- und Diagnosemöglichkeiten, die den Lagerbetrieb noch transparenter und flexibler gestalten als bisher. |
|
132/07
|
Transparenz verbessert: Vernetztes Energiemanagement im Niedersächsischen Landeskrankenhaus Wehnen
|
|
Dipl.-Ing. (FH) Marc Liebert (SIEMENS AG)
|
|
veröffentlicht in: Krankenhaus Technik + Management 6/07
|
|
Eine umfassende Diagnose ist das A und O für die richtige Behandlung. Diese Erkenntnis lässt sich auch auf das Energiemanagement übertragen. In diesem Bewusstsein haben die Technikverantwortlichen des Niedersächsischen Landeskrankenhauses Wehnen (LKH) gehandelt. Sie haben die Steuerungen aller Heizungs-, Klima- und Lüftungssysteme über zuvor verlegte Lichtwellenleiter via Profinet vernetzt. Seither herrscht erhöhte Transparenz in der Klinik und der Notdienst kann bei Bedarf sogar von zu Hause aus Sofortmaßnahmen einleiten. Das erhöht die Verfügbarkeit der Anlagen.
|
|
553/06
|
Von der Plattenware bis zum 3D-Produkt: Durchgängig automatisierte Schaumstoff-Schneidanlage erschließt variable Einsatzmöglichkeiten
|
|
Dipl.-Ing. Andreas Diegner (SIEMENS AG)
|
|
veröffentlicht in: Kunststoff Trends 2/07
|
|
Ob für Matratzen oder komplex konturierte technische Teile - der marktführende Anbieter für die Schaumstoff verarbeitende Industrie hat seine bewährten Einzelmaschinen durchgängig neu automatisiert. Per Profinet und teilweise drahtlos vernetzte Steuerungen, Bediengeräte und Antriebe sorgen für größtmögliche Transparenz und Effizienz im flexiblen Fertigungsverbund.
|
|
113/07
|
Noch besser im Fluss
|
|
Dipl.-Ing. (FH) Nicolas Heise (SIEMENS AG)
|
|
veröffentlicht in: Profibus Journal der PNO 1/07
|
|
Unter dem Dach von PI (PROFIBUS & PROFINET International) sind zahlreiche Firmen vereint, die die Weiterentwicklung von PROFIBUS vorantreiben und individuellen Bedürfnissen des Marktes anpassen. Die Ringredundanz bei PROFIBUS PA zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit ist bestes Beispiel dafür.
|
|
052/07
|
Automatisierungslösungen mit Profinet: Metallumformende Maschinen mit Profinet zukunftsorientiert automatisieren
|
|
Dipl.-Ing. Kai Flucke (SIEMENS AG)
|
|
veröffentlicht in: Drives & Motion 2/07
|
|
Die Automatisierung metallumformender Maschinen stellt höchste Anforderungen an die Regelungstechnik, soll aber auch offene und durchgängige Kommunikationstechnik nutzen, um niedrige Engineering- und Betriebskosten zu erzielen. Mit Isochronous Real-Time (IRT) ermöglicht Profinet schnelle und deterministische Regelkreise, gleichzeitig aber - auf Basis von Ethernet - auch modulare Maschinenkonzepte und die durchgängige Kommunikation bis zur Unternehmensleitebene.
|
|
084/06
|
Den richtigen Schliff bekommen
|
|
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Maximilian Korff / Dipl.-Ing. (FH) Werner Hofmann / Dipl.-Betriebswirtin (FH) Marion Kase (SIEMENS AG / SIEMENS AG / SIEMENS AG)
|
|
veröffentlicht in: Swiss Engineering (SWZ) 4/07
|
|
Der Trend zur Dezentralisierung ist ungebrochen. Bezüglich der Kommunikation stehen die Systembusse, wie Profibus oder Profinet, auf der Steuerungsebene im Rampenlicht. In dieser Situation will das Aktor-Sensor-Interface auf der untersten Feldebene ebenfalls beweisen, dass es mehr kann, als nur einfache Slaves zu verkabeln. Über zusätzliche Funktionalitäten entstehen mit AS-i Subsysteme mit erweiterten Inbetriebnahme- bzw. Diagnosemöglichkeiten, die sich in die vorhandenen Kommunikationsebenen integrieren lassen.
|
|
157/07
|
Profi für Werkzeugmaschinen
|
|
Dipl.-Ing. Jochen Christ (SIEMENS AG)
|
|
veröffentlicht in: Aktuelle Technik (SWZ) 4/07
|
|
Die Vernetzung von Steuerungen untereinander, mit der Leitebene und mit Anwendungen der Office-Welt sind heute die Hauptaufgaben von Industrial Ethernet in der Automatisierung. Profinet erweitert diese Konstruktion um die Echtzeitfähigkeit von Ethernet im Feld und unterstützt dabei auch die sicherheitsgerichtete Kommunikation.
|
|
094/07
|
Drahtlos unter Dach und Fach: Drahtlose Profinet-Kommunikation im Karossen-Hochregallager
|
|
Manfred Fürsattel (SIEMENS AG)
|
|
veröffentlicht in: elektro Automation 5/07
|
|
Sein zentrales, zwischen Lackiererei und Montage pufferndes Karossenlager hat Volkswagen Nutzfahrzeuge automatisierungstechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Die Kommunikation zwischen stationären und verfahrenden Anlagenteilen wurde dabei erstmals in Teilen drahtlos via Profinet realisiert. Durch den Aufbau der Industrial-Wireless-LAN-Lösung (IWLAN) parallel zum ursprünglichen System mussten keine Schleppkabel erneuert werden, was Installation und Inbetriebnahme vereinfacht, verkürzt sowie erhebliche Kosten eingespart hat. Die laufende Produktion wurde von alledem nur marginal beeinträchtigt.
|
|
177/06
|
Profinet - mit isochroner Echtzeit für anspruchsvolle Werkzeugmaschinen
|
|
Dipl.-Ing. Jochen Christ (SIEMENS AG)
|
|
veröffentlicht in: Metallbearbeitung
|
|
Seit Ende 2005 gibt es erste Werkzeugmaschinensteuerungen mit Profinet-Anschluss für Echtzeitanwendungen. Nun sind auch Antriebe für isochrone Realtime-Anwendungen verfügbar und erlauben neue Maschinenkonzepte. Welche Vorteile ergeben sich konkret für Konstruktion, Fertigung und Betrieb?
|
| 030/06 |
Wireless in Automation |
| Dipl.-Ing. Günter Baumann
|
Seite 1 |
| veröffentlicht in: elektronik JOURNAL (OES) 9/06 |
| Parallel zur Entwicklung des Ethernet im Feldbereich, wie Profinet IO, dringen Wireless-Technologien in die Feldebene hinein - über mobiles HMI und Produktiv-Kommunikation bis in die Sensorik. Industrial-Wireless-LAN wird dabei in einigen Bereichen störende Drahtverbindungen ablösen und Anlagen flexibler und effektiver machen. |
| 383/06 |
Sicherheitstechnik mit IWLAN: Drahtlose Kommunikation für sicherheitsgerichtete Signale mit Profisafe |
| Dipl.-Ing. Wolfgang Bölderl-Ermel / Dr.-Ing. Wolfgang Stripf
|
Seite 1 |
| veröffentlicht in: S&I Kompendium 2007 |
| Mit Profisafe sind weltweit mehr als 190 000 Kommunikationsknoten vernetzt. Seit Profisafe auch für Profinet definiert ist, eröffnet sich eine durchgängige Lösung für die industrielle Kommunikation auf Basis von Ethernet. Mit Industrial Wireless LAN, einer lizenzfreien und weltweit zugelassenen Funktechnologie, steht nun auch eine Lösung für rotierende Maschinenteile oder kabellose Fahrzeuge bereit. Denn dort ist eine Drahtverbindung zur Kommunikation störend. |
| 479/06 |
Geräuschprüfung von Fahrzeugen mit fehlersicherer dezentraler Peripherie |
| Dipl.-Ing. Wilfried Heisig
|
|
| veröffentlicht in: etz Elektrotechnik + Automation 12/06 |
| Sicher, schnell und schaltschranklos setzt einer der großen deutschen Nutzfahrzeughersteller die im Rahmen der Automatisierungsinitiative der deutschen Automobilindustrie (AIDA) beschlossene Einführung der Profinet-Technologie an einem Rüttelrollenprüfstand um. Erstmals mit robuster, schaltschranklos verbauter dezentraler Peripherie im Feld, im gemischten Betrieb von Standard- und fehlersicheren Ein- /Ausgabemodulen. Modular und feingranular und somit kostenoptimiert auf die individuelle Anwendung zugeschnitten. |
| 536/06 |
Profinet kann MES |
| Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Gross
|
|
| veröffentlicht in: mpa messen prüfen automatisieren 1-2/07 |
| Die Integration von Automatisierungssystemen in Manufacturing Execution Systems (MES) und Enterprise Resource Planning (ERP) gewinnt in unternehmensweiten, durchgängigen Informationssystemen zunehmend an Bedeutung. Daher ist die Frage von Bedeutung, was kann eine leistungsfähige Kommunikationstechnologie wie Profinet bieten, um die Integration von Feld-, Steuerungs- und MES-Ebene zu erleichtern. PI (Profibus & Profibus International) hat jetzt eine Richtlinie zu diesem Thema vorgelegt. |
| 267/06 |
Einfache Netzwerkdiagnose in geswitchten Industrienetzen: Web-, SNMP- und Profinet-Mechanismen in der Diagnose |
| Dipl.-Ing. (FH) Michael Kasper
|
Seite 1 |
| veröffentlicht in: SPS-Magazin 11/06 |
| Industrielle Netzwerke werden immer häufiger mit Ethernet aufgebaut - zum einen wegen der hohen Synergie-Erwartungen an die durchgängige Kommunikation (vertikale Integration), aber insbesondere auch, um die vorhandene, leistungsfähige Netzwerkdiagnose (SNMP, Web-Diagnose) zu erschließen. Mit Profinet ist eine durchgängige Anlagendiagnose von Controller, der E/A-Baugruppe bis zu Netzwerkkomponente möglich. |
| 323/06 |
LWL-Steckverbinder im Industrieeinsatz: Profinet-konforme LWL-Anschlusstechnik |
| Dipl.-Ing. (FH) Michael Kasper
|
Seite 1 |
| veröffentlicht in: LANline 11/06 |
| Als Big Player im Industrial-Ethernet-Umfeld setzt Siemens auf den SC-RJ als Steckverbinder für Lichtwellenleiter. Im Vordergrund stehen das robuste mechanische Verhalten, eine einfache Montage und die leichte Verlegbarkeit. Zum Beispiel bei Problemen mit der EMV-Verträglichkeit verbuchen LWL-Systeme Vorteile gegenüber ihren Pendants aus dem Kupferlager. |
| 172/06 |
Zuverlässig ohne Draht: Mit IWLAN-Funklösungen entfallen aufwändige und verschleißbehaftete Konstruktionen |
| Manfred Fürsattel |
|
| veröffentlicht in: A&D Kompendium 2006/2007 |
| Aktuelle Automatisierungskonzepte setzen auf Ethernet als Kommunikationsbus und heben die Trennung zwischen sicherheitsgerichteten Funktionen und Standardautomatisierung auf. Mit der so genannten "Black Channel"-Technik, bei der das Sicherheitstelegramm in ein Standard- oder Transporttelegramm eingebettet wird, erschließt Profinet jetzt auch in solchen Fällen die sichere drahtlose Kommunikation. |
| 241/06 |
AS-Interface
meets Profinet: Preiswerte Anschlusstechnik für Aktoren und Sensoren |
| Werner Hofmann |
Seite 1 |
| veröffentlicht in: A&D Kompendium 2006/2007 |
| Wenn es darum geht, komplexe
Feldgeräte und dezentrale Peripherie mit hoher I/O-Konzentration an
Automatisierungssysteme zu koppeln, hat sich Profi bus als das weltweit erfolgreichste
Feldbussystem etabliert. Auch Profinet wird die Feld- und Zellenebene grundlegend
prägen. Für den kostenoptimierten Anschluss einzelner Aktoren und
Sensoren kommen jedoch beide Systeme nicht in Betracht. Das kostengünstige
AS-Interface kann dieses Marktsegment jedoch bedienen. |
|
|
|