English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Events & Messen

Nürnberg, 16.04.2009

Erweitertes Spektrum bei kompakten Industrial Ethernet-Switches

Die Industrial Ethernet-Switches der Siemens-Division Industry Automation erhalten Zuwachs. Die vier neuen Mitglieder der extra flachen Scalance XF-200-Produktlinie werden im rauen Industrieumfeld zum Aufbau elektrischer, optischer oder gemischter Linien-, Stern- und Ringstrukturen eingesetzt. Neu ist auch die Linie der Scalance XB-000G-Switches, die ebenfalls mit vier Gerätevarianten startet. Diese eignen sich zum Aufbau kleiner Industrial Ethernet-Linien- und Sternstrukturen in weniger rauer Industrieumgebung. Erweitertes Spektrum bei kompakten Industrial Ethernet-Switches
Die vier neuen managed Switches der Scalance XF-200-Linie zum Aufbau elektrischer, optischer oder gemischter Netzwerkstrukturen im Industrieumfeld entsprechen in der Bauform den dezentralen Peripheriegeräten Simatic ET 200S. Sie lassen sich platzsparend auf Standard-Hutschiene montieren und eignen sich besonders für die Anbindung von ET 200S-Geräten an Industrial Ethernet/Profinet. Es gibt Varianten mit vier und acht elektrischen RJ45-Ports, mit sechs elektrischen und einem optischen Port und mit vier elektrischen und zwei optischen Ports. Der Kabelabgang mit Haltekragen für IE FC RJ45 FastConnect-Stecker verläuft schräg nach unten. Dies erleichtert die Installation in kleinen Schaltkästen. Die neuen Geräte können in Ringstrukturen als Redundanzmanager und zur Standby-Kopplung mit anderen Netzwerksegmenten eingesetzt werden, um eine hohe Netzwerkverfügbarkeit sicherzustellen.
 
Die vier neuen unmanaged Scalance XB-000G Industrial Ethernet-Switches in Formfaktor und kompakter Boxform der Simatic S7-1200-Controller lassen sich platzsparend im Schaltschrank einbauen. Sie eignen sich in weniger rauer Industrieumgebung zum Aufbau kleiner Industrial Ethernet-Linien- und Sternstrukturen. Es gibt Varianten mit fünf und acht elektrischen RJ45-Ports sowie eine Variante mit vier RJ45-Ports und einem Multimode-LWL (Lichtwellenleiter)-Port und eine Variante mit vier RJ45-Ports und einem Singlemode-LWL-Port.
 
Weitere Informationen im Internet unter: www.siemens.com/scalance
Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format:
deutsch   englisch spanisch

Download dieser Pressemitteilung im doc-Format:
deutsch   englisch spanisch
 
Leseranfragen bitte unter Stichwort „IA1910“ an:
Siemens Industry Automation, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth.
Fax: ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com

Ein Bild ergänzt diese Presse-Information. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter: www.siemens.com/ad-bild/1910

Informationsnummer: IIA200904.1910d fp

Ansprechpartner: gerhard.stauss@siemens.com

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen