Top-Thema - Interaktiver Katalog - Siemens  |   01.12.2008 20:56  
Bilder ausblenden  |  Print

Aktuelle Neuigkeiten


CA 01 10/2008 Deutschsprachige Ausgabe

    Der neue, seit 1.10.2008 gültige CA 01 10/2008 Deutschsprachige Ausgabe für DE, AT und CH ist als DVD ab Lager verfügbar.

Highlights des CA 01 10/2008 sind:

Im Setup:

  • Der DXF-Viewer ist jetzt im Setup als Standard festlegbar (Der SPICE muß dazu nicht gestartet werden).


In der Software:
  • Implementierung des PMD-Key in der Datenbank.

  • Anpassung der SERUM-Logik an den PMD-Key.

  • neues GUI für die SERUM-Logik.

  • Erweiterung der SERUM Logik, damit Optionen mehrfach angegeben werden können (z.B. + A11+ A11).

  • die Mindestbestellmenge wird im Warenkorb rot markiert.

  • Anzeige von EAN-Nummer, stat. Warennummer und Herkunftsland in den Bestelldaten.

  • neue Version des EDIFACT-Formates (neue Qualifier in PIA_C212_7143).
  • Einzel-Preisanzeige von Rumpf + Ergänzungen + Optionen innerhalb der Auftragspositionen.

  • Ergänzung der Importfunktionalität um Quickorder als Import-Dialog (Auswahl "was soll passieren").

  • Suche innerhalb eines Auftrag (Positionssuche.).


Allgemein:
  • Neue Addons ALPHA SELECT und SIMATIC TOP CONNECT.

  • BMECat-Daten (inkl. Multimediadaten => siehe ETIM-Baumansicht).

  • Guided Tour zum Suchen & Finden bei Siemens
    In zwei kurzen Flash-Animationen zeigen wir Ihnen, mit welcher Suchstrategie Sie bei uns am schnellsten zum Ziel kommen, mit effektiver Produktsuche und weiteren Infos zum Thema.
  • Neues Layout "Drive Technologies and Industry Automation".


Um diesen Katalog zu erhalten, wenden Sie sich doch einfach an Ihren zuständigen Siemens-Vertiebsansprechpartner, eine Siemens-Geschäftsstelle oder Sie bestellen den Katalog direkt mittels unseres Bestellformulars selbst.

Die Bestellnummer der DVD-Edition des CA 01 10/2008 ist
E86060-D4001-A500-C7.

Ab sofort sind alle Ausgaben des Kataloges CA 01 nur noch als DVD erhältlich.


Updates für CA 01 10/2008

    Für die aktuelle Ausgabe CA 01 10/2008 Deutschsprachige Ausgabe für DE, AT und CH, stehen Updates als Download zur Verfügung.

Um diese Updates zu erhalten haben Sie zwei Möglichkeiten:

1.

Automatisiertes Update beim Start des Kataloges. Voraussetzung ist ein aktive Internetverbindung.
2.

Verwenden Sie den Menüpunkt Suche nach Updates in Internet im Internet Menü. Voraussetzung ist ebenfalls ein aktive Internetverbindung.

Sollten bei der Katalog-Aktualisierung oder beim Betrieb des Katalogs Probleme auftreten, können Sie jederzeit den Application User Helpdesk von Industry Automation and Drive Technologies unter der Rufnummer +49 (0) 911 895 7895 oder mit einer E-mail an application-uhd.aud@siemens.com erreichen.

Weitere Informationen zum Service & Support von Industry Automation and Drive Technologies finden Sie hier.


CA 01 10/2007 Englisch International

    Der vorjährige CA 01 10/2007 Englischsprachige Ausgabe ist ab sofort nicht mehr erhältlich.

Um den neuen Katalog CA 01 10/2008 Englischsprachige Ausgabe zu erhalten, der in Kürze erscheint, wenden Sie sich doch einfach an Ihren zuständigen Siemens-Vertiebsansprechpartner, eine Siemens-Geschäftsstelle oder Sie bestellen den Katalog direkt mittels unseres Bestellformulars selbst.

Die Bestellnummer der DVD-Edition des CA 01 10/2008 Englisch International ist E86060-D4001-A510-C7-7600.

Ab sofort sind alle Ausgaben des Kataloges CA 01 nur noch als DVD erhältlich.


CA 01 10/2007 Deutschsprachige Ausgabe

    Der vorjährige CA 01 10/2007 Deutschsprachige Ausgabe ist nicht mehr erhältlich.

Um den aktuellen Katalog CA 01 10/2008 Deutschsprachige Ausgabe zu erhalten, wenden Sie sich doch einfach an Ihren zuständigen Siemens-Vertiebsansprechpartner, eine Siemens-Geschäftsstelle oder Sie bestellen den Katalog direkt mittels unseres Bestellformulars selbst.

Die Bestellnummer der DVD-Edition des CA 01 10/2008 ist
E86060-D4001-A500-C7.

Ab sofort sind alle Ausgaben des Kataloges CA 01 nur noch als DVD erhältlich.


CA 01 10/2007 Französisch International

    Der vorjährige CA 01 10/2007 Französisch International ist bis zum Erscheinen der neuen Ausgabe weiterhin als CD und DVD ab Lager verfügbar.

Um diesen Katalog zu erhalten, wenden Sie sich doch einfach an Ihren zuständigen Siemens-Vertiebsansprechpartner, eine Siemens-Geschäftsstelle oder Sie bestellen den Katalog direkt mittels unseres Bestellformulars selbst.
Die Bestellnummer des CA 01 10/2007Französisch International ist E86060-D4001-A100-C6-7700.

Die Bestellnummer der DVD-Edition ist E86060-D4001-A510-C6-7700.


CA 01 10/2007 Spanisch International

    Der vorjährigeCA 01 10/2007 Spanisch International ist bis zum Erscheinen der neuen Ausgabe weiterhin als CD und DVD ab Lager verfügbar.

Um diesen Katalog zu erhalten, wenden Sie sich doch einfach an Ihren zuständigen Siemens-Vertiebsansprechpartner, eine Siemens-Geschäftsstelle oder Sie bestellen den Katalog direkt mittels unseres Bestellformulars selbst.
Die Bestellnummer des CA 01 10/2007 Spanisch International ist E86060-D4001-A100-C6-7800.

Die Bestellnummer der DVD-Edition ist E86060-D4001-A510-C6-7800.