| Maître - AS-Interface - Siemens | 11/23/2008 11:50 AM | ||
Cacher images |
Print
|

MaîtreLe maître AS-Interface est l'organe de liaison aux commandes de niveau supérieur. Il organise lui-même le trafic des données sur le réseau AS-Interface et offre une interface pour l'échange des signaux des capteurs et des actionneurs avec un bus de niveau supérieur, p. ex PROFIBUS. En plus de la scrutation des signaux, le maître assure aussi le transfert des paramètres aux différents abonnés ainsi que la surveillance et le diagnostic. |