| was - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens | 23.11.2008 13:18 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|

![]() ![]() ![]()
|
Fragen
stellen!
Im Wettbewerb Technikjournalismus geht es nicht darum, bis auf die Bit- und Byte-
Ebene jedes kleinste Softwareprotokoll, jede winzige Schraube und ihre Funktion
oder jedes Schütz zu beschreiben. Wichtig ist vielmehr, der eigenen Zielgruppe,
den Hörern des Campusradios oder den Lesern der Schülerzeitung eine
Erklärung zu liefern, welches Prinzip hinter Touchpanels steckt, was jemanden
motiviert hat, den Beruf der Ingenieurin zu ergreifen oder was Automatisierungstechnik
aus dem Automation Valley Nordbayern, aus dem "Pott" oder von der Nordseeküste
in der Welt leistet.
Das heißt: Jede Nachwuchsjournalistin, jeder Nachwuchsreporter muss Fragen
stellen können und neugierig sein. Denn das schönste Automatisierungsprodukt
oder die beste Techniklösung wird nicht bestehen, wenn sie nicht einen Nutzen
für den Anwender oder letztlich auch für den Consumer bietet. Und die
Antworten darauf bieten die Ingenieurinnen und Ingenieure auf den Fachmessen
SPS/IPC/Drives und Hannover Messe.
|