中文 | Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Index | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Publicazioni
Referenze
... secondo prodotti
... secondo settori
... secondo tecnologie
Riviste e letteratura tecnica
Articoli tecnici
Interviews
Stampa
Eventi e Fiere
Newsletter

SIMATIC NET - Referenze

SIMATIC NET offre soluzioni che sfruttano i vantaggi di Ethernet ed anche integrano semplicemente i sistemi di bus di campo.
Esempi significativi sono:

  • L'apertura del livello di campo all'impiego di Industrial Ethernet
  • L'omogeneità dal livello di campo fino al livello di management dell'azienda
  • Lo sviluppo accelerato della comunicazione mobile
  • L'integrazione di tecnologie IT (Information Technology)

IWLAN con PROFINET e PROFIsafe aumenta l'efficienza di carroponti di elettrolisi
Per ottimizzare il processo di lavoro completamente automatico dei carroponti di elettrolisi, la ditta austriaca Hans Künz GmbH impiega la comunicazione senza fili tra il PC di controllo, il pulpito di comando e il controllore di sicurezza. Il flyer di referenza descrive la soluzione attuata.

Telemanutenzione di impianti ad energia eolica con MD 740-1 e SCALANCE S612
Una volta scaduti i contratti di assistenza con i costruttori, molti impianti ad energia eolica con classi di potenza ridotte vengono potenziati con dei sistemi di Condition Monitoring. Sono proprio gli impianti di dimensioni ridotte che in genere non dispongono di linee telefoniche per sfruttare questi sistemi, e la loro installazione risulterebbe eccessivamente costosa o poco interessante dal punto di vista economico. In questi casi la soluzione ideale è rappresentata da un collegamento GPRS sicuro e conveniente come quello realizzato da Flender Service International.

Industrial Wireless Communication >>> Nuovo flyer di referenza
Comando di gru completamente automatizzato con PROFINET e Industrial WLAN Un nuovo flyer di referenza dal titolo "Increased productivity and safety: fast and safe loading of steel coils" vi informa su questa applicazione presso ArcelorMittal Gent.

SINAUT with SCALANCE S and SCALANCE X
Canal de Isabel II is a public company of the community of Madrid. It supplies, treats and distributes the drinking water to the city. Further, it purifies the waste water.

Il sistema di telemetria dell'approvvigionamento idrico utilizza la rete GPRS / EDGE
Il sistema è basato su apparecchi terminali GPRS di Siemens, collegati con i controllori S7-200 tramite il cavo PPI.

Rete industriale Wireless LAN invece di cavi soggetti ad usura
La ditta appartiene al gruppo industriale britannico Central European Group che fa fronte - solo in questo settore con 50 stabilimenti e 1.800 dipendenti - principalmente alle richieste di clienti dell'industria automobilistica, dell'industria chimica, della tecnica aerospaziale e del settore della costruzione di macchine.

Acquisizione dei valori di misura del sistema di iniezione di carbone di un altoforno
Il più grande produttore europeo di lamiere grezze con una gamma di prodotti della massima qualità

Gestione operativa unitaria via PCS7 tramite Ethernet
La ditta AGU Planungsgesellschaft für Automatisierungs-, Gebäude- und Umwelttechnik mbh, con sede a Leverkusen, è stata fondata il 1/4/1992 ed impiega informatici, ingegneri e tecnici.

Rete Industrial Ethernet "robusta" con Switch SCALANCE X
Le fabbriche tedesche SiSi situate a Heidelberg/Eppelheim producono e commercializzano Capri Sonne dal 1969 in Germania e in Europa.

Rete Industrial Ethernet "robusta" con Switches SCALANCE X:
Voith Paper è il fornitore di soluzioni di processo per l'industria cartaria in tutto il mondo. Voith Paper sviluppa soluzioni tecniche che coinvolgono l'intero processo della produzione della carta – dalle fibre fino alla carta confezionata in pacchi.

Produzione affidabile di pareti prefabbricate. Soluzione IWLAN robusta e sicura
La ditta Carlsberg Mur utilizza un avanzatissimo concetto di produzione, che consente di produrre muri in mattoni secondo un procedimento completamente automatico sulla base di disegni CAD.

Comando e sorveglianza wireless per produzione, ufficio, magazzino ed aree esterne
Dal 1926 la Mt. Olive Pickle Company è cresciuta fino a diventare la marca di sottaceti più acquistata nel sudovest e la seconda migliore marca per sottaceti non congelati nel Paese.

Safety over Wireless in un robot a portale:
Soluzioni di tecnica di trasporto su misura per cliente e specifiche per applicazioni nell'industria alimentare e tipografica, soluzioni basate essenzialmente su macchine X, Y, Z, Theta.

Ampliamento economico e sicuro per il futuro dell'attuale sistema BDE esistente:
Automazione integrale, orizzontale e verticale, per macchine e impianti come soluzione parziale o completa.

Sorveglianza di grandi aree con Web-Cam dalla sala controllo centrale
Questa azienda, fondata nel 2004, è specializzata nella sorveglianza in sicurezza di impianti e aree industriali.

Impianti SINAUT per la distribuzione dell'energia e il trattamento delle acque reflue
Società di ingegneria mbH per l'ottimizzazione della tecnica elettrica, di misura + regolazione e della qualità

Ulteriori riferimenti sono elencati nell' A&D Newscenter
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Argomenti correlati:
AS-Interface
PROFINET
SINAUT