|
Nürnberg, 05.03.2009
Software behält den Überblick bei EthernetIhre Sinema (Simatic Network Manager)-Softwaretools zur effizienten Planung, Simulation, Konfiguration und Projektierung industrieller Kommunikationsnetze erweitert die Siemens-Division Industry Automation um die Netzwerk-Management-Software „Sinema Server“. Sie diagnostiziert und visualisiert Ethernet-Netzwerke, etwa Industrial Ethernet oder Profinet. Netzwerkaktivitäten werden kontinuierlich protokolliert und den Anwendern zur Auswertung und weiteren Verarbeitung bereit gestellt. Darüber hinaus hilft die Software auch dabei, schnell auf Fehler oder kritische Situationen reagieren zu können.
Sinema Server überwacht am Netzwerk angeschlossene Automatisierungsgeräte sowie Infrastrukturkomponenten wie beispielsweise Industrial Ethernet Switches und Industrial Wireless LAN Access Points. Mittels Auto Discovery werden automatisch die Geräte und Infrastrukturkomponenten sowie deren netzrelevante Parameter erkannt. Daraus erstellt die Software die Netzwerktopologie und Statistiken. Diese werden grafisch auf Webseiten dargestellt und können vom Nutzer bei Bedarf um zusätzliche Diagnosebilder ergänzt werden. Von beliebigen Rechnern im Netz greift der Anwender auf die Webseiten von Sinema Server zu. Der Zugang ist über HTTPS-Protokoll geschützt und lässt sich zusätzlich durch Authentifizierung via Passwort sichern. Mehrere Benutzer können gleichzeitig Informationen abrufen, unabhängig von ihrem Standort im Netz.
Im laufenden Betrieb fragt Sinema Server zyklisch Daten der Ethernet-Teilnehmer ab und meldet Alarme aus dem Netzwerk. Änderungen im Netzwerk, Fehler oder Verfügbarkeiten werden protokolliert und in einer Datenbank archiviert. Diese nutzt der Anwender zur Netzwerk-Dokumentation und -Analyse. Dafür stehen Report-Funktionen mit individuell einstellbaren Zeiträumen bereit. Die Software verfügt zudem über eine E-Mail-Client-Funktion und einen OPC-Server, um Netzwerkdaten und -Alarme an andere Systeme weiterzuleiten. Sinema Server lässt sich einfach in HMI (Human Machine Interface)- und Visualisierungssysteme wie Simatic WinCC integrieren. Damit kann der Bediener einer Automatisierungsanlage auch die Kommunikation überwachen.
Weitere Informationen im Internet unter:
www.siemens.com/simatic-net
Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format:
Download dieser Pressemitteilung im doc-Format:
Leseranfragen bitte unter Stichwort „IA1906“ an:
Siemens Industry Automation, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth. Fax: ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com Ein Bild ergänzt diese Presse-Information. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter: www.siemens.com/ad-bild/1906
|
||||||||||||||||||||||||||||||||