|
Nürnberg, 25.02.2009
Glas-LWL einfach vor Ort konfektionierenEin neues Verkabelungssystem zur schnellen Konfektion von Glas-LWL (Lichtwellenleiter) vor Ort hat die Siemens-Division Industry Automation entwickelt. FastConnect LWL eignet sich sowohl für Industrienetze – wie Industrial Ethernet, Profinet und Profibus – als auch für Büronetzwerke. Das System besteht aus Werkzeugen, feldkonfektionierbaren Steckern und Kupplungen sowie einer speziellen LWL-Leitung für Distanzen bis zu drei Kilometern. Glas-LWL lassen sich nun vor Ort einfach und sicher konfektionieren, falsch bestellte Leitungslängen gehören der Vergangenheit an.
Glas-LWL werden im Feld bis heute mittels nur bedingt anwendbarer Klebe- oder so genannter Splice-Verfahren konfektioniert. Gegenüber relativ einfach konfektionierbaren Plastik-LWL für Entfernungen bis zu 100 Metern gibt es bisher für Glas-LWL für Distanzen bis zu mehreren Kilometern kein adäquates Verfahren zur Vor-Ort-Konfektion. Hierfür hat Siemens jetzt das neue LWL-System FastConnect entwickelt, das aus einem „Termination Kit“, feldkonfektionierbaren Kupplungen, SC (Subscriber Connector)- und BFOC (Bayonett Fiber Optic Connector)-Steckern sowie einer neuen FastConnect LWL-Leitung besteht. Das besondere an dieser Leitung ist die eingesetzte Faser, die in ihrer Mitte einen 62,5 µm (Mikrometer) dicken Kern zur Lichtleitung enthält. Die umhüllenden Schichten stabilisieren den Kern und ermöglichen nun auch dem ungeübten Anwender, im Feld Glas-LWL-Leitungen auf die richtige Länge und die entsprechenden Stecker zu konfektionieren. Dies bietet in der praktischen Anwendung wesentliche Vorteile: Die Glas-LWL lassen sich flexibel und exakt an die vor Ort vorgefundenen Bedingungen anpassen. Falsch bestellte Leitungslängen oder schlecht konfektionierte LWL-Steckverbinder gehören der Vergangenheit an. Das Temination Kit enthält unter anderem Absetzzangen und ein Mikroskop, mit dem der Anwender die Qualität seiner Konfektionen überprüft, zum Beispiel mögliche Ausbrüche im Faserquerschnitt erkennt.
Weitere Informationen im Internet unter:
www.siemens.com/simatic-net
Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format:
Download dieser Pressemitteilung im doc-Format:
Leseranfragen bitte unter Stichwort „IA1900“ an:
Siemens Industry Automation, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth. Fax: ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com Ein Bild ergänzt diese Presse-Information. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter: www.siemens.com/ad-bild/1900
|
||||||||||||||||||||||||||||||||