Die neuen Funktionen von ShopTurn und ShopMill reduzieren die Programmier- und Einrichtzeiten erheblich. So kann die Produktivität in der Werkstattfertigung vom Einrichten über das Programmieren bis zur Produktion erhöht werden. Die Software-Produkte sind für zyklengesteuerte Flachbettmaschinen, Schrägbettmaschinen, horizontale oder vertikale Dreh- oder Fräszentren ebenso geeignet wie auch für komplexe Bearbeitungszentren im Werkzeug- und Formenbau.
The newest functions in ShopTurn and ShopMill greatly reduce programming and setup time. This leads to significantly increased productivity on the shopfloor. These software suites are the ideal solution for cycle-controlled flatbed machines, slantbed machines, horizontal and vertical turning and milling centers, as well as complex machining centers and mold and die.
Die neuen Funktionen von ShopTurn und ShopMill reduzieren die Programmier- und Einrichtzeiten erheblich. So kann die Produktivität in der Werkstattfertigung vom Einrichten über das Programmieren bis zur Produktion erhöht werden. Die Software-Produkte sind für zyklengesteuerte Flachbettmaschinen, Schrägbettmaschinen, horizontale oder vertikale Dreh- oder Fräszentren ebenso geeignet wie auch für komplexe Bearbeitungszentren im Werkzeug- und Formenbau.
The newest functions in ShopTurn and ShopMill greatly reduce programming and setup time. This leads to significantly increased productivity on the shopfloor. These software suites are the ideal solution for cycle-controlled flatbed machines, slantbed machines, horizontal and vertical turning and milling centers, as well as complex machining centers and mold and die.
Die neuen Funktionen von ShopTurn und ShopMill reduzieren die Programmier- und Einrichtzeiten erheblich. So kann die Produktivität in der Werkstattfertigung vom Einrichten über das Programmieren bis zur Produktion erhöht werden. Die Software-Produkte sind für zyklengesteuerte Flachbettmaschinen, Schrägbettmaschinen, horizontale oder vertikale Dreh- oder Fräszentren ebenso geeignet wie auch für komplexe Bearbeitungszentren im Werkzeug- und Formenbau.
The newest functions in ShopTurn and ShopMill greatly reduce programming and setup time. This leads to significantly increased productivity on the shopfloor. These software suites are the ideal solution for cycle-controlled flatbed machines, slantbed machines, horizontal and vertical turning and milling centers, as well as complex machining centers and mold and die.
Spezielle Funktionen für den Formenbau wie z.B.: High-Speed-Setting-Zyklus und Quick-View wurden präsentiert. Mit der abgestimmten CAD/CAM/CNC Verfahrenskette von Siemens lassen sich bei der Bearbeitung von Werkstücken gleichzeitig deutliche Verbesserungen der Oberflächenqualität und eine Verkürzung der Bearbeitungszeit erzielen.
Siemens A&D PL (auch als UGS bekannt) zeigte Lösungen für das PLM von Produktplanung und -entwicklung über Konstruktion- und Fertigungsplanung. Die Lösungen ermöglichen Interoperabilität und globale Zusammenarbeit unter Nutzung modernster Softwaretechnologie und Industrie- Standards. Zu dem Produkt- und Serviceangebot gehören außerdem kundenspezifische Systementwicklung, Systemintegration sowie System- und Prozessmanagement.
On display in the Siemens booth, special functions for mold and die applications including High-Speed Cycle Setting and Quick View. Through the Siemens CAD/CAM/CNC process chain, users will see significant improvements in workpiece surface quality while simultaneously experiencing reduced machining times.
Siemens A&D PL (also known as UGS) did show solutions for the PLM of product planning and development via construction and manufacturing planning. These solutions make the interoperability and global cooperation through the use of modern software technology and industry standards possible. Customer-specific system development and system integration, as well as system and process management, belong to the service offering.
Sicherer, produktiver, kreativer SINUMERIK CNC-Technik für Aerospace
Mit der abgestimmten CAD/CAM/CNC Verfahrenskette von Siemens lassen sich bei der 5 Achs-Simultanbearbeitung deutliche Verbesserungen der Oberflächenqualität und eine Verkürzung der Bearbeitungszeiten erzielen. Ein weiteres Highlight im Ausstellungsprogramm: Die Volumenskompensation von SINUMERIK, eine branchenspezifische Funktion für Aerospace.
Safer, more productive, more creative SINUMERIK CNC Technology for Aerospace
Through the Siemens CAD/CAM/CNC process chain, aerospace manufacturers will see significant improvements in surface quality while experiencing reduced machining times through five-axis simultaneous machining. Other highlights of the Aerospace display include SINUMERIK Volumetric Compensation, a new function in the Aerospace market segment.
Im Bereich Systems wurde die CNC-Steuerungsfamilie SINUMERIK solution line präsentiert - die dezentrale, skalierbare, vernetzte und offene Automatisierungslösung für Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus war die Antriebsreihe SINAMICS und ein breites Spektrum an Motoren und Spindeln Teil des Ausstellungsprogramms.
In the area of Systems, the SINUMERIK solution line CNC family was presented — the decentralized, scalable, networked and open automation solution for machine tools. In addition, the SINAMICS drive family, along with a broad spectrum of motors and spindles, was highlighted in the display.
Transline sl hilft im Bereich Powertrain die Produktivität zu steigern und Maschinenstillstände zu reduzieren. Transline sl bietet ein umfassendes Projektmanagement und Support für Werkzeugmaschinenhersteller und die Automobilindustrie durch eine durchgängige Software-Plattform.
Transline solution line is the ideal solution to increased productivity and reduced machine downtime for automotive powertrain. Transline sl offers machine tool OEMs and the automotive industry complete project management and support through an integrated software platform.
Die neuen Funktionen von ShopTurn und ShopMill reduzieren die Programmier- und Einrichtzeiten erheblich. So kann die Produktivität in der Werkstattfertigung vom Einrichten über das Programmieren bis zur Produktion erhöht werden. Die Software-Produkte sind für zyklengesteuerte Flachbettmaschinen, Schrägbettmaschinen, horizontale oder vertikale Dreh- oder Fräszentren ebenso geeignet wie auch für komplexe Bearbeitungszentren im Werkzeug- und Formenbau.
The newest functions in ShopTurn and ShopMill greatly reduce programming and setup time. This leads to significantly increased productivity on the shopfloor. These software suites are the ideal solution for cycle-controlled flatbed machines, slantbed machines, horizontal and vertical turning and milling centers, as well as complex machining centers and mold and die.
Im Bereich Systems wurde die CNC-Steuerungsfamilie SINUMERIK solution line präsentiert - die dezentrale, skalierbare, vernetzte und offene Automatisierungslösung für Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus war die Antriebsreihe SINAMICS und ein breites Spektrum an Motoren und Spindeln Teil des Ausstellungsprogramms.
In the area of Systems, the SINUMERIK solution line CNC family was presented — the decentralized, scalable, networked and open automation solution for machine tools. In addition, the SINAMICS drive family, along with a broad spectrum of motors and spindles, was highlighted in the display.
Im Bereich Systems wurde die CNC-Steuerungsfamilie SINUMERIK solution line präsentiert - die dezentrale, skalierbare, vernetzte und offene Automatisierungslösung für Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus war die Antriebsreihe SINAMICS und ein breites Spektrum an Motoren und Spindeln Teil des Ausstellungsprogramms.
In the area of Systems, the SINUMERIK solution line CNC family was presented — the decentralized, scalable, networked and open automation solution for machine tools. In addition, the SINAMICS drive family, along with a broad spectrum of motors and spindles, was highlighted in the display.
Im Bereich Systems wurde die CNC-Steuerungsfamilie SINUMERIK solution line präsentiert - die dezentrale, skalierbare, vernetzte und offene Automatisierungslösung für Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus war die Antriebsreihe SINAMICS und ein breites Spektrum an Motoren und Spindeln Teil des Ausstellungsprogramms.
In the area of Systems, the SINUMERIK solution line CNC family was presented — the decentralized, scalable, networked and open automation solution for machine tools. In addition, the SINAMICS drive family, along with a broad spectrum of motors and spindles, was highlighted in the display.
Im Bereich Systems wurde die CNC-Steuerungsfamilie SINUMERIK solution line präsentiert - die dezentrale, skalierbare, vernetzte und offene Automatisierungslösung für Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus war die Antriebsreihe SINAMICS und ein breites Spektrum an Motoren und Spindeln Teil des Ausstellungsprogramms.
In the area of Systems, the SINUMERIK solution line CNC family was presented — the decentralized, scalable, networked and open automation solution for machine tools. In addition, the SINAMICS drive family, along with a broad spectrum of motors and spindles, was highlighted in the display.
Das sind umfassende, integrierte Lösungen zur Steigerung der Verfügbarkeit und der Produktivität für den gesamten Lebenszyklus von Werkzeugmaschinen. Basis dafür sind innovative Produkte und Dienstleistungen. Die Lösungen reichen von der Maschinenentwicklung über die Produktion bis zum Support und ermöglichen die Optimierung von Maschinen und Prozessen.
This includes complete and integrated solutions for increased machine availability and productivity for the entire lifecycle of a machine. Based upon innovative products and services, these solutions will optimize machines and processes — from machine development, through production, all the way to support.
Die SINUMERIK Solution Partner ergänzen mit ihrem Spezial-Know-How die offenen Sinumerik Steuerungen um spezifische Zusatzfunktionalitäten. So werden selbst für die ausgefallensten Anforderungen perfekt abgestimmte Lösungen erzielt.
Through their expertise, SINUMERIK Solution Partners complement the open SINUMERIK CNCs with additional functionality. This way, the greatest challenges can be met with the perfect solutions.
Das sind umfassende, integrierte Lösungen zur Steigerung der Verfügbarkeit und der Produktivität für den gesamten Lebenszyklus von Werkzeugmaschinen. Basis dafür sind innovative Produkte und Dienstleistungen. Die Lösungen reichen von der Maschinenentwicklung über die Produktion bis zum Support und ermöglichen die Optimierung von Maschinen und Prozessen.
This includes complete and integrated solutions for increased machine availability and productivity for the entire lifecycle of a machine. Based upon innovative products and services, these solutions will optimize machines and processes — from machine development, through production, all the way to support.