English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Referenzen
Fachartikel
Presse
Events & Messen
Newsletter

Referenzen

Entdecken Sie hier, welche innovativen Lösungen wir weltweit schon realisiert haben. Informieren Sie sich über die konkreten Aufgabenstellungen und Lösungen bei Kunden aus unterschiedlichen Branchen und verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und Industrie.
Alle weiteren Referenzen finden sie auf dem
LinkIndustry Automation and Drive Technologies Portal.
Das Faserplattenwerk der Fiberboard GmbH im brandenburgischen Baruth hat seine Produktionsanlagen - insbesondere im Bezug auf große Leistungen - durchgängig mit Antriebstechnik aus einer Hand ausgestattet. Von der Hackschnitzelherstellung über Zerfaserung und Trocknung bis zur Formung und Verpressung ergeben sich dabei Lösungen, die sich durch hohe Effizienz und Zuverlässigkeit auszeichnen. mehr
Das Zementwerk der Volan Cement Plant Group in der Inneren Mongolei stellte die Ventilatoren von drei seiner Produktionslinien auf drehzahlvariablen Betrieb um. Das Resultat: Durch den Einsatz der Frequenzumrichter sank der elektrische Energieverbrauch um durchschnittlich 36 Prozent. mehr
Siemens hat mit der Integration der Loher GmbH sein Angebot nochmals erweitert und bietet jetzt ein lückenloses Portfolio an explosionsgeschützten Antrieben: von 0,1 kW bis 100 MW, mit einem Drehzahlspektrum bis 15.000 U/min auch im Megawatt-bereich, als Standard- oder kundenspezifische Lösung und für alle anwendbaren Zündschutzarten in Staub- und Gasatmosphären. mehr
Ein Biomasse-Heizkraftwerk erzeugt für Ilmenau am Thüringer Wald umweltfreundlich Strom und Wärme. Auch die Antriebssysteme sind für maximale Effizienz mit Frequenzumrichtern ausgestattet. mehr
Frequenzumrichter der neuen Generation Sinamics sind inzwischen auch in der chemischen Industrie im Einsatz. Ein Beispiel sind Pumpenantriebe bei der BASF in Ludwigshafen. Die Geräte sind zuverlässig und einfach in der Handhabe. mehr
Im ZWK Wasserwerk Schwetzinger Hardt, das im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages von der MVV Energie AG (MVV) Mannheim betrieben wird, laufen seit etwa einem Jahr robuste Drehstrom-Asynchronmotoren und Frequenzumrichter der neuesten Generation. mehr
In weltweit produzierenden Unternehmen wollen Neubau oder Hochrüstung von Anlagen wohl durchdacht und kalkuliert sein. Lieferanten, die selbst als "Global Player" auftreten und Durchgängigkeit in Bedienung, Ersatzteilhaltung sowie Service bieten, bringen hier Vorteile. mehr
Im Steag-Kraftwerk in Lünen regeln seit Mitte dieses Jahres Frequenzumrichter der neuen Antriebsgeneration Sinamics den Luftstrom der Saugzuggebläse. Sie sorgen dabei für hohe Regelgenauigkeit, anlagenschonenden Betrieb, geringen Wartungsaufwand und wenig Energiebedarf. mehr
Im Heizkraftwerk (HKW) der Erlanger Stadtwerke AG (ESTW) regeln seit über einem Jahr Geräte der neuen Frequenzumrichtergeneration Sinamics über die Pumpendrehzahl die Fördermengen in der Fernwärmeversorgung. mehr
Auch bei den Sichtern in der Zementindustrie setzen sich immer mehr drehzahlvariable Drehstromsysteme mit Frequenzumrichtern durch. Sie sorgen für exakte Prozesse, reduzieren den Wartungsaufwand und sparen Energie. mehr
zurück | weiter
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen