|
|
Pin No.: |
|
Code |
|
Meaning |
|
Input/Output |
|
|
|
1 |
|
NC |
|
Pin 1 is not connected. |
|
− |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
M24 EXT |
|
M24 EXT return line (GND) of the 24V power supply.
The current load from an external user connected between P24 EXT and M24 EXT must not exceed a maximum of 150mA. |
|
Output |
|
|
|
3 |
|
LTG_B |
|
Signal line B of the MPI module |
|
Input/Output |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
RTS_AS |
|
RTS_AS, control signal for Receive data flow. The signal is "1" active when the directly connected AS sends. |
|
Input |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
M5 EXT |
|
M5 EXT return line (GND) of the 5V power supply. The current load from an external consumer connected between P5EXT and M5EXT must not be greater than 90 mA. |
|
Output |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
P5 EXT |
|
M5 EXT return line (+5 V) of the 5V power supply. The current load from an external consumer connected between P5EXT and M5EXT must not be greater than 90 mA. |
|
Output |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
P24 EXT |
|
P24 EXT power supply (+24 V) of the 24V power supply. The current load from an external user connec- ted between P24 EXT and M24 EXT must not exceed a maximum of 150mA. |
|
Output |
|
|
|
8 |
|
LTG_A |
|
Signal line A of the MPI module |
|
Input/Output |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
RTS_PG |
|
RTS output signal of the MPI module. The signal is "1" when the PG/PLC sends. |
|
Output |
|
|
|
shield |
|
|
|
Connector housing |
|
|
|
|
|
| No.2およびNo.7ピンはS7-300、S7-400CPUおよびRS485 リピータでのみ設定されています。 |
 |
|
| S7関連画像データが欲しい |
|
|
STEP7やオプションソフトウェアのスクリーンショット、各種ハードウェアのタイプ別画像ライブラリを公開しています。
>>> SIEMENS A&D Image Data Base |
|
 |
 |
|
| インターナショナルテクニカルサポートへの問い合わせ |
|
|
| シーメンスA&Dではワールドワイドに製品を供給しているため地域によりテクニカルサポート拠点を設け、電話/ファックス/Eメールでの技術的な質問対応を行っています。 |
|
 |
|
ヨーロッパ・アフリカ圏:
ドイツ・ニュルンベルグ 対応言語:英語およびドイツ語
営業時間=月〜金 8:00〜17:00
電話=+49-(0)-180-5050-7777 ファックス=+49-(0)-180-5050-223
Eメール: adsupport@siemens.com
GMT: +1:00 |
|
南アメリカ・北アメリカ圏:
アメリカ合衆国・ジョンソンシティ 対応言語:英語およびドイツ語
営業時間=月〜金 8:00〜17:00
電話:+1-(0)-770-740-3505 ファックス:+1-(0)-770-740-3699
Eメール:isd-callcenter@sea.siemens.com
GMT: -5:00 |
|
アジア・オセアニア圏:
中国・北京 対応言語:英語およびドイツ語
営業時間=月〜金 8:30〜17:30
電話:+86-(0)-10-64-75-75-75 ファックス:+86-(0)-10 64-74-74-74
Eメール:adsupport.asia@siemens.com
GMT: +8:00 |
 |
|
| ET200SシステムのI/O制限 |
|
|
PROFIBUS-DP 通信の仕様によりET200Sステーションにて挿入するすべてのモジュールのパラメータを合計して244バイト以下に抑えなければいけません。
パラメータとはカタログに記載されている”Parameters”のことです。ET200Sステーションでは最大63枚のモジュールを挿入することが可能ですが上記のパラメータの制限も考慮してコンフィグレーションを行う必要があります。 |