I/O(入出力アドレス)を正常に入力できません。
プログラム中にアドレスを入力すると、下記の例のように赤くなってしまい、プログラムを保存できません。

原因となる多くの場合は、プログラミング用の言語としてドイツ語が設定されていることが多いようです。以下の例に従って、プログラミング言語の設定をご確認ください。
SIMATIC ManagerのOptionメニューのCustomizeを選択します。

Customizeのダイアログが表示されたら、Languageのタブを選択します。すると、以下の画面が表示されます。以下のようにドイツ語に設定されている場合は、英語の設定に変更して、OKボタンをクリックします。

OKボタンを押すと、以下の画面が表示されますので、OKボタンを押します。SIMATIC Managerが自動的に閉じられますので、関連するアプリケーションを開いている場合は、そのアプリケーションもいったん閉じてください。

再び編集画面を開き、I/Qが入力可能になったことをご確認ください。

|