English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Referenzen
...nach Branchen
...nach Technologien
...nach Produkten
Partner
www.siemens.de/hmi-referenzen

SIMATIC HMI - Referenzen

Offen und branchenneutral, das zeichnet SIMATIC HMI aus.
Dass Europas führende Bedien- und Beobachtungssysteme trotzdem in allen Branchen zu Hause sind, zeigt eine Vielzahl von Applikationsartikeln, die in der Fachpresse erschienen sind. Beste Referenzen für Panels, Multi Panels, PCs und Softwaresysteme.
Informieren Sie sich anhand der aktuellen Berichte unten oder von mehr als 150 Praxisbeispielen aus unserer Bibliothek sortiert nach Branchen, Technologien oder Produkten.

Aktuelle Referenzen


  "Können Sie COROS?"
Bei der Modernisierung einer Produktions­anlage für optische Aufheller der Kemira Germany in Lever­kusen konnte der WinCC Specialist AGU Erfahrungen mit einem selbst entwickelten Tool zur Migrationsunterstützung von COROS LSB nach WinCC machen.Bei insgesamt über 1.200 Fließ-, Kurven- und Kreisbildern der einstigen Coros-Oberfläche, die auf  Bedienmasken von WinCC umgestellt werden mußten, war diese Unterstützung sehr willkommen.
mehr
Zwei Generationen Prozessvisualisierung einträchtig nebeneinander  

  "Anlauf unter Idealbedingungen"
Was Durchgängigkeit und Homogenität der Automatisierungstechnik erreichen kann, konnte man im Peugeot-Werk im slowakischen Trnava sozusagen am eigenen Leib erfahren. Die Hochlaufphase der Endmontagelinie für den Peugeot 207 verkürzte sich dank SIMATIC gegenüber der Planung erheblich.
mehr
Bedienstation in der Endmontage des PSA Werks in Trnava  

  "Unter Druck"
Innerhalb eines sehr eng gesetzten Zeitfensters mußte die Modernisierung einer Großpresse bei Volkswagen in Wolfsburg über die Bühne gehen. Exakte Planung und reibungslose Zusammenarbeit eines Teams von Technikern bei VW und Siemens, sowie die Durchgängigkeit der eingesetzten TIA-Komponenten führten zum Erfolg des Projektes. Schon in der Projektphase am Erfolg beteiligt: die Visualsierungslösung unter WinCC flexible auf Panels PCs und Mobile Panels für präzises Einrichten und effiziente Diagnose.
mehr
Presse für Karosseriegroßteile bei VW in Wolfsburg  

  "Kleine Lösung ganz groß"
Ein Rennner, nicht nur zur Weihnachtszeit sind die Play­mobil Spielfiguren der Geobra Brandstätter GmbH aus Dientenhofen. Um der wachsenden Nachfrage mit ihren saisonalen Spitzen gerecht werden zu können, wurde das zentrale Hochregalllager bereits mehrfach ausgebaut., zuletzt im Jahre 2005. Dabei wurde nicht nur die reine Kapazität um fast 80% erweitert, sondern auch die Flexi­bilität der Anlage durch modernste Auto­mati­sierungs­technik gesteigert. Die eingesetzte HMI-Software:
WinCC flexible
mehr
Könnenen sich noch nicht selber liefern, die erfolgreichen Playmobil Spielfiguren  

  "Vom Fleischwolf zu Good Manufacturing Practice"
Das Remscheider Traditionsunternehmen Alexanderwerk, dessen Wurzeln in der Lizenzfertigung des Fleischwolfs liegen, produziert heute Spezialmaschinen für die Pharmaindustrie und Feinchemie.
Das Bedienplatzkonzept einer neuen Walzenpresse zum Kompaktieren und Granulieren erleichtert die Validierung vor Ort erheblich, dank WinCC flexible und der Option Audit.
mehr
SIMATIC MP 370 INOX an der Walzenpresse WP 200 VN Pharma  

"Da freuen sich die Aischgründer Karpfen "-
Jenseits aller Superlative - aber vorbildlich was Funktionalität und Effizienz angeht, so präsentiert sich die Leittechniklösung für Wasserwerk und Kläranlage der mittelfränkischen Gemeinde Adelsdorf. Die von K+S Richter Schaltanlagenbau und dem Automation Solution Partner Hermos entwickelte Lösung integriert elf lokale und 14 dezentrale Gewerke in ein Gesamtsystem hoher Verfügbarkeit. Leistungsfähige Fernwirktechnik und integrierte Webtechnologie helfen der Gemeinde, die Betriebs- und Wartungskosten zu senken.
mehr
Das Klärwerk der Gemeinde Adelsdorf  

"Licht, nicht nur am Ende des Tunnels"-
Antalya und Alanya, die beiden beliebten Urlaubsorte an der türkischen Riviera, sind durch eine vierspurige Küsten­straße miteinander verbunden. In westlicher Richtung nach Antalya umfasst die Strecke drei Tunnels, die 2006 für den Verkehr frei gegeben wurden. Diese Tunnels mit einer Länge von 300 Metern, 1540 Metern und 400 Metern wurden mit einem leistungsfähigen und hochverfügbaren Leitsystem ausgerüstet, um einen reibungslosen und sicheren Betrieb zu gewährleisten und im Falle eines Unfalls oder Brands schnell reagieren zu können.
mehr
WinCC visualisiert Sicherheitstechnik türkischer Straßentunnels  

"Im besten Sinne nachwachsend "-
Als auf der Höhe der Zeit erweist sich die Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) im niedersächsischen Twistringen , die mit einer neu errichteten Anlage zur Produktion von Rapsöl in den regionalen Markt für alternative Kraftstoffe eingestiegen ist. Die Ölmühle ist Kern einer geplanten Gesamtanlage aus einer bereits bestehenden Siloanlage, einem noch zu errichtenden Blockheizkraftwerk und der Futtermittelproduktion, die zusammen visualisiert und bedient werden sollen. Die erste Ausbaustufe mit SIMATIC WinCC erweist sich als tragfähige Basis.
mehr
Ölmühle der RWG Twistringen  

"Tanklaster günstig abzugeben "-
Die Peterstaler Mineralquellen GmbH betreibt am Hauptsitz Bad Peterstal sowie in  Bad Rippoldsau Abfüllanlagen für ihre Mineralwässer und alkoholfreien Getränke. Um diese noch flexibler einzusetzen und effizienter auszulasten, wurden beide Standorte über Rohrleitungen mit einander verbunden. Der Transport der Mineralwässer über mehrere Leitungen kann dank WinCC flexible wahlweise von einem der beiden Standorte, von einer Zwischenstation im Wald oder auch aus der Ferne vom Sitz des Automatisierers aus gesteuert, bedient und beobachtet werden.
mehr
Mehr Flexibilität für die Abfüllanlagen der Peterstaler Mineralquellen  

"Offenes Rennen "-
Was schneller vonstatten geht, wagt man kaum zu entscheiden, der Wandel von Braugerste zu erstklassigem Malz oder der Umstieg von ProTool zu WinCC flexible. Bei Zimmermann Malz in Baustetten hat man jedenfalls mit beidem nur die besten Erfahrungen. Das Mälzen beherrscht man bei Zimmerman schon lange und betreibt es mit handwerklicher Sorgfalt für rund 100 Brauereien im süddeutschen Raum.
mehr
Silos für rund 100 Tonnen Braugerste täglich bei Zimmermann Malz  

"Virtuelle Technik, reeller Nutzen "-
Am Standort Laupheim fertigt Airbus Industries Kabinenausstattungen für die gesamte Airbus Flotte.
Werkzeuge und Formen für die einzelnen Kunststoffteile sind nicht nur teuer, sie unterliegen auch hohen Anforderungen an Qualität und Verfügbarkeit. Eine Thin-Client-Architektur mit virtuellen WinCC Servern in der zentralen IT bietet eine performante, kostenoptimierte HMI-Lösung mit erhöhter Anlagenverfügbarkeit.
mehr
Kabinenausstattungen für die Airbus-Flotte stammen aus Laupheim  

"Wenn Autos Fahrstuhl fahren"-
Deutschlands größtes öffentliches vollautomatisches Parkhaus steht in Dresden und bietet auf engstem Raum Platz für knapp 200 Fahrzeuge. Das Parkhaus basiert auf dem DirectPark-System der Saalfelder Hebezeugbau GmbH (SHB), bei dem die Fahrzeuge in einem Einfahrraum von einem Fördersystem übernommen werden, das dem industrieller Hochregallager ähnelt und mit WinCC flexible visualisiert wird.
mehr
Direct-Park-system in Dresden  

 

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen