15.05.2007 14:31 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, ja, es ist möglich Daten in eine CSV-Datei über eine Ethernet in einem freigebenen Ordner auf einem PC zu archivieren. Allerdings wird bei einem TP270 eine NE2000-kompatible Ethernetkarte benötigt. Vielleicht hilft Dir dieser FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13336639 Bei einem TP270 können nur max. 10.000 Werte pro Archiv archiviert werden. Die Archivierung in einer SQL-Datenbank ist nur bei der PC Runtime möglich. Bye... |
16.05.2007 15:09 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
anstelle OPC, siehe Deine vorhergehende Frage => schönes Wochenende nemo |
22.05.2007 10:49 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, ich könnte mir Folgendes vorstellen: WinCC flexible Projekt1: TP270 verbunden über HTTP mit WinCC flexible Projekt2: PC-RT => Archiv => SQL nemo |
Folgen Sie uns auf