Technical Forum

Meet & Talk

VW Touran oder Peugeot 5008 als Dienstwagen mit Privatnutzung

Thread Starter: Servicetechniker   Started: 5/7/2012 1:07 PM   Replies: 12

« Previous thread Next thread »
«12 Page 2 of 2 (13 items)
  6/1/2012, 9:47 AM
Joined 7/22/2008
Last visit: 5/17/2013
Posts: 1212
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
So, hab mich nun entschieden!

Es wird der Peugeot 5008, da ...

1. 30t km Wartungsintervall deshalb der 308 SW nicht mehr
2. gerade Fläche nach Umklappen mit der Möglichkeit evtl. auch mal drin zu übernachten
3. weniger Monatskosten als der VW
4. größere Motorisierung 82kW
5. bessere Ausstattung, die den Preis des VW Touran deutlich nach obentreibt (Navi taugt dann aber immernoch nix)
6. nur 20cm länger als mein 308SW
7. bei meinem Endkunden ein Mitarbeiter einen hat und sehr zufrieden ist
8. VW zwar eine deutsche Marke ist, aber leider die Firmenpolitik nicht gerade sinnvoll ist
9. ich den Wagen ja nicht wiederverkaufen muss und somit nach 3 Jahren eh ein neuer kommt X-)
10. mein Traumauto eh was ganz anderes wäre und der nicht auf der Liste steht

P.S.: einen Tesla oder E Porsche will mir ja irgendwie keiner schenken ;-)
Top
  6/1/2012, 4:42 PM
Joined 3/15/2008
Last visit: 5/18/2013
Posts: 4434
Rating:
Rated: Outstanding [3.88 out of 5 / rated 409 time(s)]. (409) 
Servicetechniker schrieb:
...2. gerade Fläche nach Umklappen mit der Möglichkeit evtl. auch mal drin zu übernachten
...



Was hast du denn noch alles vor? zwinkern

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  6/11/2012, 8:30 AM
Joined 7/22/2008
Last visit: 5/17/2013
Posts: 1212
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
IBN-Service schrieb:
Servicetechniker schrieb:
...2. gerade Fläche nach Umklappen mit der Möglichkeit evtl. auch mal drin zu übernachten
...



Was hast du denn noch alles vor? zwinkern


Man kann ja nie sagen wann es mal beim Kunden länger dauert und man so schnell kein Hotel findet, aber denke eher mal privat zwinkern
Top
«12 Page 2 of 2 (13 items)
Actions