Technical Forum

Logikmodul LOGO!

Netzwerkvariablen in Baustein als Verweis?

Erstellt von Diablo am 28.04.2012 19:50 (15 Antworten)

Tags LOGO_Datenlogger, LOGO_0BA7

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
12» Seite 1 von 2 (16 Objekte)
  28.04.2012, 19:50
Beigetreten am: 07.12.2007
Letzter Besuch: 15.04.2013
Beiträge: 506
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,88 von 5 / 16 mal bewertet]. (16) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Wisst ihr, ob es möglich sei, dass man Netzwerkvariablen, die von einem HMI oder einem Master kommen, direkt in einen Baustein als Verweis zu schreiben?

Das wäre doch auch eine super Weiterentwicklung, wenn es dies nicht gibt oder ?



=== Bearbeitet von Blue Moderator @ 29.04.2012 11:39 [GMT ] ===
gesplittet von Logo 0BA7 - zu den neuen Funktionen

Top
  28.04.2012, 21:05
Beigetreten am: 05.01.2007
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 1470
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,98 von 5 / 402 mal bewertet]. (402) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Diablo,

nein, das geht ebensowenig, wie Analogeingänge Al direkt als Verweis eingesetzt werden können. Stets muss der "(Netzwerk-)Eingang" erst mittels eines beliebigen Analogblocks "zugänglich" gemacht werden!

MfG
Betel
Top
  29.04.2012, 09:55
Beigetreten am: 07.12.2007
Letzter Besuch: 15.04.2013
Beiträge: 506
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,88 von 5 / 16 mal bewertet]. (16) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Aber dies wäre doch eine sinnvolle Erweiterung oder seh ich das falsch ?
Top
  29.04.2012, 10:42
Beigetreten am: 08.02.2012
Letzter Besuch: 16.05.2013
Beiträge: 267
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,44 von 5 / 32 mal bewertet]. (32) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Ich sage mal nein, den Du mußt ja schließlich erst einmal Deine Netzwerkvariable normieren. Und das geht ja schließlich nur über einen Analogblock.


Gruß
190B

Es schadet nicht, ein Feedback zu geben und ggf. eine Danke nach erfolgter Hilfestellung. Für Danke gibt es einen Button.
Top
  29.04.2012, 16:32
Beigetreten am: 05.01.2007
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 1470
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,98 von 5 / 402 mal bewertet]. (402) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo 190B,

was heißt die Netzwerkvariable muss normiert werden?  man übergibt einen Wert, z. B. 456 und könnte diesen direkt verwenden - nur dass eben diese direkte Verwendung in einem Verweis nicht den bisherigen Konzepten der LOGO! (vgl. meine Antwort oden) entspricht.

MfG
Betel
Top
  02.05.2012, 12:12
Beigetreten am: 03.05.2011
Letzter Besuch: 02.04.2013
Beiträge: 461
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,89 von 5 / 46 mal bewertet]. (46) 
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo zusammen,

es ist in der 0BA7 möglich direkt vom HMI aus einen Parameter eines FBs zu ändern. In der Parameter-VM-Tabelle kann der gewünschte Parameter in den Variablenspeicher gelegt werden und somit vom HMI gelesen bzw. geschrieben werden.

Habe das bereits mehrmals eingesetzt und hatte bis jetzt nie Probleme!

Viele Grüße  zwinkern
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  02.05.2012, 13:55
Beigetreten am: 05.01.2007
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 1470
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,98 von 5 / 402 mal bewertet]. (402) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hallo,

angefragt war die Einbindung von Werten aus Netzwerkeingängen  in die Schaltung. 
                                                      Rnf:lblSmileyTooltip_
Das HMI bildet also eine Ausnahme! Vergleichbar mit Textmeldungen auf den Displays kann man offenbar über das Netzwerk Aktualwerte und Blockparameter direkt per HMI lesen und schreiben...interessant....
                               Rnf:lblSmileyTooltip_  think                     Rnf:lblSmileyTooltip_                    lachen
MfG
Betel

Top
  02.05.2012, 14:11
Beigetreten am: 03.05.2011
Letzter Besuch: 02.04.2013
Beiträge: 461
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,89 von 5 / 46 mal bewertet]. (46) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Es ist nicht nur durch ein HMI möglich. Grundsätzlich kann jeder Ethernet Teilnehmer auf die Parameter welche im Variablenspeicher liegen schreiben. Gerade bei einer LOGO! - LOGO! Kommunikation getestet. Somit Haken an die Sache cool
Top
  02.05.2012, 14:14
Beigetreten am: 05.01.2007
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 1470
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,98 von 5 / 402 mal bewertet]. (402) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Mc Muffin,

eine LOGO!-0BA7 kan das nicht , sondern ausschließlich über die Netzwerkvariablen sprich über die NetzwerkEIN- und AUSgänge!

MfG
Betel
Top
  02.05.2012, 14:32
Beigetreten am: 03.05.2011
Letzter Besuch: 02.04.2013
Beiträge: 461
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,89 von 5 / 46 mal bewertet]. (46) 
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo Betel,

folgendes habe ich gemacht:

Zwei LOGO!s. In der ersten LOGO! gibt es einen Analog-MUX der über einen Taster den Wert 200 am Ausgang ausgibt. Den Ausgangswert habe ich in der Parameter-VM-Tabelle in VW 0 abgelegt. In der Ethernet-Verbindung habe ich eine Clientverbindung erstellt und übertrage den 2 Bytes von VW0 (Client) ins VW0 (Sever).

In der zweiten LOGO! habe ich eine Analoge Arithmetik eingesetzt und den Parameter V1 in der Parameter-VM-Tabelle in VW0 gelegt. Als Verbindung wurde eine Serververbindung angelegt.

Jetzt wurden beide Programme übertragen und siehe da:
gehe ich an der Server LOGO! im Parametermenü an den V1 der analogen Arithmetik steht da 0. Betätige ich den Taster erscheint der Wert 200.. Ganz ohne Netzwerkein- und Ausgänge!

Zauberei???
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
12» Seite 1 von 2 (16 Objekte)
Aktionen