Technical Forum

Industrie-PC SIMATIC PC

Erfahrungen mit WinXP Embedded & SSD

Erstellt von WRS402 am 23.04.2012 10:11 (27 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
123» Seite 1 von 3 (28 Objekte)
  23.04.2012, 10:11
Beigetreten am: 02.01.2012
Letzter Besuch: 27.02.2013
Beiträge: 12
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Forum,

in letzter Zeit hatte ich einige Ausfälle mit SSD-Platten in Industrie-PCs weinen (nicht SIMATIC !) und mich deshalb etwas detaillierter über das das Thema SSD informiert.
Unter anderem wird oftmals geraten, SSD mit dem richtigen Betriebssystem (=Win7) zu partitionieren wegen der Sektorausrichtung. Nun sind in meinem Fall die IPC427C aber mit WinXP Embedded und ich gehe stark davon aus, dass bei Auslieferung die SSDs nicht extra speziell partitioniert worden sind. Leider habe ich bei all meinen Rechnern schon ein Image drauf, deshalb kann ich den Auslieferungszustand nicht mehr nachschauen.
Die SSDs extra ausbauen und an einen Win7 PC zu hängen wollte ich nicht unbedingt Rnf:lblSmileyTooltip_ , nur wenn das falsche Alignment wirklich schwerwiegende Auswirkungen auf die Lebensdauer hat.

Wie sind denn Eure Erfahrungen mit SSD Laufwerken und Betriebssystem ungleich Win7 ?

mfg
Top
  23.04.2012, 10:37
Beigetreten am: 03.12.2007
Letzter Besuch: 02.05.2013
Beiträge: 208
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,94 von 5 / 18 mal bewertet]. (18) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

ich habe in meinem Field PG (Windows XP SP3) eine SSD vor genau drei Jahren eingebaut. Also eine SSD der Anfangsgeneration. Zuerst hatte ich sie über VISTA formatiert. Nach etwa einem Jahr kam ich auf die fatale Idee diese mit einem "SSD-Tuning"-Tool zu bearbeiten, was zur Folge hatte das das Betriebsystem zerschossen wurde.
Danach neu formatiert, diesmal nur über XP, und das Teil läuft seit 2 Jahren problemlos. D.h. täglich im 8 Stunden Betrieb.
Manchmal merkt man schon ein- zwei Gedenksekunden beim Starten von Anwendungen, was man bei normalen wohl Festplatten auch hätte, aber insgesamt haben die Teile doch eine Top-Performance.
So dass man mit einem 5Jahre alten Field PG noch gut arbeiten kann.
Top
  23.04.2012, 12:15
Beigetreten am: 02.01.2012
Letzter Besuch: 27.02.2013
Beiträge: 12
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

nun ja 8h am Tag, da sollte eine Platte auf jeden Fall die Garantiezeit überdauern.
Bei mir ist 24x7 Betrieb angesagt. Bisher ist mir bei den SIMATIC SSDs auch noch kein Ausfall bekannt. Die werden aber auch erst seit 1 1/2 Jahren eingesetzt.
Aber bei den anderen Kisten kamen die Ausfälle nur ein paar Monate nach Ablauf der Gewährleistung (ca. 3 Jahre), allerdings handelte es sich da um SSDs von Transcend mit JMicron Controller (ich glaub die sind von Natur aus nicht die beste Wahl).
Vom Mitwettbewerber weiss ich, dass die auch so ihre Problemchen mit SSD haben.

mfg

Top
  23.04.2012, 13:09
Beigetreten am: 03.12.2007
Letzter Besuch: 02.05.2013
Beiträge: 208
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,94 von 5 / 18 mal bewertet]. (18) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
WRS402 schrieb:

Aber bei den anderen Kisten kamen die Ausfälle nur ein paar Monate nach Ablauf der Gewährleistung (ca. 3 Jahre)


Naja, welche Festplatte macht >3Jahre bei 24/7 Betrieb?
Wir bauen mittlerweile Serverplatten ein, weil die anderen regelmäßig nach 2-3Jahren ausgefallen sind.
Ich denke mal ob SSD oder mechanisch, die Festplatte ist nun mal ein Verschleißteil was regelmäßig getauscht werden muß, wenn man sie im Dauerbetrieb nutzt. Das gleiche gilt für die Netzteile!

Top
  23.04.2012, 13:22
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
moeins schrieb:
...Naja, welche Festplatte macht >3Jahre bei 24/7 Betrieb?...


Na, z.B. die WD - Raptoren.
Deren Lebensdauer liegt bei über 2 Mio h., also viele viele Jahrzehnte.

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  23.04.2012, 14:32
Beigetreten am: 03.12.2007
Letzter Besuch: 02.05.2013
Beiträge: 208
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,94 von 5 / 18 mal bewertet]. (18) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
schrieb:
Na, z.B. die WD - Raptoren.
Deren Lebensdauer liegt bei über 2 Mio h., also viele viele Jahrzehnte.
So viel zur Theorie zwinkern
Es ist eine unter Laborbedingungen akkumulierte Lebensdauer, ähnlich verhält es sich ja bei den Herstellerverbrauchsangaben von PKWs welche von der Praxis teilweise deutlich abweichen. 
Im Internet findet man tatsächlich gegenteilige Berichte zur Lebensdauer...

Kann aber dennoch wirklich sein das diese Raptoren länger halten, leider wurden sie bei uns noch nicht eingesetzt. Aber Danke für den Tipp!
Top
  23.04.2012, 15:39
Beigetreten am: 02.01.2012
Letzter Besuch: 27.02.2013
Beiträge: 12
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Danke für die Infos.

Mein Hauptanliegen war aber eher dahingehend, ob hier jemand den Aufwand betreibt, die SSD-Platten mit einem Win7 oder speziellen Programm SSD optimal partitioniert. Oder macht das nur ein paar Wochen Unterschied in der Lebensdauer aus?
Top
  23.04.2012, 16:19
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
moeins schrieb:
...
Kann aber dennoch wirklich sein das diese Raptoren länger halten, leider wurden sie bei uns noch nicht eingesetzt. Aber Danke für den Tipp!


Ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, 7/24/365 über mehrere Jahre (seit 2007) völlig problemlos!

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  23.04.2012, 16:22
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
WRS402 schrieb:
Danke für die Infos.

Mein Hauptanliegen war aber eher dahingehend, ob hier jemand den Aufwand betreibt, die SSD-Platten mit einem Win7 oder speziellen Programm SSD optimal partitioniert. Oder macht das nur ein paar Wochen Unterschied in der Lebensdauer aus?


Das Alignment bei der Partitionierung ist sehr wichtig
und bestimmt in großem Maße Geschwindigkeit und
Lebensdauer der SSD.

Siehe dir mal diesen Thread an:

https://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?HTTPS=REDIR&PostID=323986&language=de

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  24.04.2012, 12:03
Beigetreten am: 22.07.2008
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 1213
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,94 von 5 / 126 mal bewertet]. (126) 
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hi,

ich glaube hier ist einiges zu der Information, die angefragt wurde zusammengetragen worden:

http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/archive/index.php/t-522345.html

Danach würde ich den Mehraufwand betreiben (evtl. mittels USB Adapter an einen Win7 Rechner ranhängen)

Mfg,
Servicetechniker
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
123» Seite 1 von 3 (28 Objekte)
Aktionen