Technical Forum

CNC Automatisierungssystem SINUMERIK

WinCC flexible Verbindung zur SINUMERIK NC

Thread Starter: Jonny9   Started: 4/6/2011 10:01 AM   Replies: 11

« Previous thread Next thread »
12» Page 1 of 2 (12 items)
  4/6/2011, 10:01 AM
Joined 4/6/2011
Last visit: 5/8/2013
Posts: 146
Rating:
Rated: Outstanding [3.58 out of 5 / rated 12 time(s)]. (12) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo,

bin neu hier.

Mein Problem:

- Mein PG ist mit meiner NCU 730 über Ethernet verbunden.
- In WinCC habe ich eine Verbindung mit dem Kommunikationstreiber "SINUMERIK NC" projektiert.
- Bei Runtime starten kann keine Verbindung zur NC aufgebaut werden:
- In Kommunikation/Verbindungen wird mir nur als Schnittstelle "X4" angeboten 

Frage:

- Wa verbirgt sich hinter "X4"?
- Wie komme ich auf die NC-Variablen?

Top
  4/6/2011, 12:32 PM
Joined 7/22/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 1213
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

welche Software ist sonst noch auf dem PG installiert (Step 7, Simatic Net ectpp.) Wie ist die Schnittstelle PG/PC eingestellt? Läuft der NCDDE Server?

MfG Servicetechniker!
Top
  4/6/2011, 1:53 PM
Joined 4/6/2011
Last visit: 5/8/2013
Posts: 146
Rating:
Rated: Outstanding [3.58 out of 5 / rated 12 time(s)]. (12) 
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 

1. Welche Software ist sonst noch auf dem PG installiert (Step 7, Simatic Net ectpp.)?
2. Wie ist die Schnittstelle PG/PC eingestellt?
3. Läuft der NCDDE Server?

zu 1.
Ich habe nur Step7 Pro 2006 und die SINUMERIK-WinCC Erweiterung auf dem PG

zu 2.
Die Schnittstelle ist auf TCP/IP eingestellt
Mit dem Verbindungstyp SIMATIC S7 300/400 komme ich auf die PLC

zu 3.
?? Was ist das?




=== Bearbeitet von Jonny9 @ 06.04.2011 13:54 [GMT ] ===


Top
Thank you for this post from:
  4/6/2011, 1:57 PM
Joined 4/6/2011
Last visit: 5/8/2013
Posts: 146
Rating:
Rated: Outstanding [3.58 out of 5 / rated 12 time(s)]. (12) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Kann es daran liegen, dass ich auf dem PG nicht HMI-ADVANCED habe?
Top
  4/6/2011, 2:42 PM
Joined 7/22/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 1213
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

also die PC/PG Schnittstelle auf Ethernet ist richtig solange sie nicht auf auto steht. NCDDE ist ein Server der mit HMI Advanced gestartet wird. Über diesen (ncddetest.exe oder so ähnlich) kann man Werte aus der Sinumerik visualisieren. Am besten hier im Forum mal suchen nach ncdde und Excel. Ich habe hier mal angefragt, wie man Werte der Sinumerik in Excel anzeigen lassen kann!

MfG, Servicetechniker!
Top
  4/7/2011, 11:14 AM
Joined 4/6/2011
Last visit: 5/8/2013
Posts: 146
Rating:
Rated: Outstanding [3.58 out of 5 / rated 12 time(s)]. (12) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Bin jetzt etwas weiter.

Die Software HMI Advanced PC/PG habe ich installiert und meinen Rechner an die X120 der NCU angeschlossen.

NCU: 192.168.214.1
PG:   192.168.214.30

Soweit alles verbunden und mit ping überprüft. Mit VNC she ich auch das Operate auf der NCU.

Wenn ich HMI-Advanced auf meinem PG starte, dann kommt die Meldung:

Kommunikation zur NC ausgefallen.

Hat jemand eine Idee? Wenn ich dieses Problem löse, dann ist mein WinCC-Problem warscheinlich auch gelöst.

Top
  4/7/2011, 4:27 PM
Joined 10/4/2010
Last visit: 5/7/2013
Posts: 84
Rating:
Rated: Excellent [4.22 out of 5 / rated 18 time(s)]. (18) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Jonny,

was steht denn bei 'SINUMERIK_CP (SINUMERIK 7xx)' unter PG-PC-Schnittstelle einstellen als Verbindung?
-> sollte deine Netzwerkverbindung sein: --> TCP/IP -> Netzwerkkarte, NICHT ISO Ind. Ethernet...

Hast du schon mal den 'NCU Verbindungsassistent' probiert?
-> selbsterklärend

Hast du bei der Installation von HMI-Advanced als Variante '840D solutionline' angegeben?
-> eine sl-Version kann über den Verbindungsassistent auch für pl konfiguriert werden, anders herum gehts nicht.

HMI-Advanced muß in der Version 7.x (am besten 7.6 SP1 HF4) installiert sein. Frühere (vor 7) gehen definitiv nicht!


Das sind die ersten Punkte, die mir bei Verbindungsproblemen mit HMI-Advanced immer auf anhieb einfallen und meistens zur Behebung des Problems führen.

Ob das für WinCC flex. dann auch hilft, kann ich dir mangels Kenntnissen darüber nicht sagen.


Gruß
Günther


'Funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung
Top
  4/8/2011, 9:26 AM
Joined 4/6/2011
Last visit: 5/8/2013
Posts: 146
Rating:
Rated: Outstanding [3.58 out of 5 / rated 12 time(s)]. (12) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo Günther,

ich habe HMI-Advanced neu installiert und 840D SL ausgewählt. Ich verwende die Version 7.5 SP1.

Den Verbindungsassistenten hatte ich vorher auch schon ausgeführt und diesmal wieder mit der Auswahl der X120.

Was meintest du mit:
     was steht denn bei 'SINUMERIK_CP (SINUMERIK 7xx)' unter PG-PC-Schnittstelle einstellen als      Verbindung?
      -> sollte deine Netzwerkverbindung sein: --> TCP/IP -> Netzwerkkarte,
                  NICHT ISO Ind. Ethernet...

Ich habe die PG-Schnittstelle auf eben diese, also meine Netzwerkkarte, eingestellt.
Somit habe ich keine Probleme in STEP7 mit dem Zugriff auf die PLC.

P.S
In der Readme habe ich gelesen, dass WinXP SP2 Voraussetzung ist. Bei mir ist SP3 drauf. Bevor ich auf SP2 zurückgehe --> ist es notwendig?

Danke für die Anteilnahme an meinem Problem

Johannes

Top
  4/8/2011, 9:43 AM
Joined 4/6/2011
Last visit: 5/8/2013
Posts: 146
Rating:
Rated: Outstanding [3.58 out of 5 / rated 12 time(s)]. (12) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Noch ein Hinweis an alle.

Nach der Neuinstallation von HMI-Advanced und dem Programmstart kommt folgende Meldung:

Warning! Application 'dino' didn't post InitComplete !
Press <enter> and continue ...

Hat jemand diese Meldung erhalten?

Gruß
Johannes

Top
  4/8/2011, 10:10 AM
Joined 7/22/2008
Last visit: 5/22/2013
Posts: 1213
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Das könnte eine Anwendersoftware sein, die beim Start auf der PCU im Servicemodus nicht rechtzeitig ihre Rückmeldung gebracht hat.
Top
12» Page 1 of 2 (12 items)
Actions