Technical Forum

Industrie-PC SIMATIC PC

DiagMonitor

Thread Starter: cevau   Started: 4/15/2009 11:08 AM   Replies: 19

« Previous thread Next thread »
12» Page 1 of 2 (20 items)
  4/15/2009, 11:08 AM
Joined 10/13/2008
Last visit: 4/26/2013
Posts: 80
Rating:
Rated: Outstanding [3.33 out of 5 / rated 3 time(s)]. (3) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem DiagMonitor gesammelt ?

Wie kann man am einfachsten die Daten auslesen ?

Hat schon jemand Erfahrung mit der OPC-Konfiguration gemacht ? Wenn ja, wo findet man dann die Information des DiagMonitor im Opc Server wieder ?

Oder:
Hat schon jemand versucht mit .NET (C#) auf die API zuzugreifen ?

Gruß 
Top
  4/15/2009, 12:32 PM
Joined 3/2/2009
Last visit: 5/2/2013
Posts: 71
Rating:
Rated: Excellent [4.25 out of 5 / rated 4 time(s)]. (4) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo cevau,

um welche Version des Diagmonitors geht es?

Viele Grüße,
grg
Top
  4/15/2009, 12:45 PM
Joined 10/13/2008
Last visit: 4/26/2013
Posts: 80
Rating:
Rated: Outstanding [3.33 out of 5 / rated 3 time(s)]. (3) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Bin gerade dabei das Ganze neu aufzusetzen, daher bin ich frei in der Auswahl. Auf der CD hab ich grade nur die Version V3.1.

Die V4, die ja erhältlich sein soll habe ich zumindest noch nicht zum download gefunden.

CeVau
Top
  4/15/2009, 12:46 PM
Joined 10/13/2008
Last visit: 4/26/2013
Posts: 80
Rating:
Rated: Outstanding [3.33 out of 5 / rated 3 time(s)]. (3) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Werde erstmal ausprobieren die Infos in die WinAc Rtx zu bekommen (OPC).
Top
  4/15/2009, 1:08 PM
Joined 12/22/2005
Last visit: 4/27/2013
Posts: 48
Rating:
Rated: Outstanding [3.6 out of 5 / rated 10 time(s)]. (10) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Cevau,
mit der Software "PCDiagBridge" kann man sehr einfach an  die PC Diagnosedaten kommen. Das Programm bietet auch eine SMX Schnittstelle zur WinAC RTX.

Weitere Informationen und Download hier:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31492549

avoss
Top
  4/15/2009, 4:11 PM
Joined 10/13/2008
Last visit: 4/26/2013
Posts: 80
Rating:
Rated: Outstanding [3.33 out of 5 / rated 3 time(s)]. (3) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Ok, ich hab die Daten jetzt per OPC in der WinAx.

Die meisten Daten in dem DB sind ja klar.

Aber wie ist der Wert für die Smart Eigenschaft der Laufwerke zu interpretieren ?

DB2000.DBD  252 
"DB_PcDiagnose"._Dri_Disk1_CapsIsSmart 


Hier steht bei mir eine #17 (DEZ)

Kann man diesen Wert als Zustand des Smart verstehen ?
Top
  4/15/2009, 4:39 PM
Joined 10/13/2008
Last visit: 4/26/2013
Posts: 80
Rating:
Rated: Outstanding [3.33 out of 5 / rated 3 time(s)]. (3) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
avoss schrieb:
Hallo Cevau,
mit der Software "PCDiagBridge" kann man sehr einfach an  die PC Diagnosedaten kommen. Das Programm bietet auch eine SMX Schnittstelle zur WinAC RTX.

Weitere Informationen und Download hier:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31492549

avoss


Hallo avoss, diese Möglichkeit ist nun wieder über ein anderes Tool von Siemens oder ?

Hast du da Vergleiche zum DiagMonitor ?
Top
  4/16/2009, 9:34 AM
Joined 12/22/2005
Last visit: 4/27/2013
Posts: 48
Rating:
Rated: Outstanding [3.6 out of 5 / rated 10 time(s)]. (10) 
Rated: Above avarage [3 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Für die Simatic PCs ab der "B"-Serie (427B, 627B usw.) gibt es die neue Diagnosesoftware "DiagBase". Diagbase ist der Nachfolger von SOM (Safecard on motherboard), die bisher standardmäßig  bei den PCs installiert wurde.
Diagbase ist kostenlos und hat einen wesentlich größeren Funktionsumfang als SOM, z.B. Überwachung der Festplatten, Webserver usw.
Weitere Details hier:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34008323

PCDiagBridge setzt auf der API von DiagBase auf und stellt einfache Kommunikationsschnittstellen zur Verfügung. Beispielsweise werden Fehlerzustände an WinAC RTX über SMX Signalisiert. Die Daten liegen dann im erweiterten Peripheriebereich ab PEW 16384.

Im Detail ist alles in der ReadMe von PCDiagBridge beschrieben.
Top
  4/16/2009, 10:10 AM
Joined 10/13/2008
Last visit: 4/26/2013
Posts: 80
Rating:
Rated: Outstanding [3.33 out of 5 / rated 3 time(s)]. (3) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
avoss schrieb:
Für die Simatic PCs ab der "B"-Serie (427B, 627B usw.) gibt es die neue Diagnosesoftware "DiagBase". Diagbase ist der Nachfolger von SOM (Safecard on motherboard), die bisher standardmäßig  bei den PCs installiert wurde.
Diagbase ist kostenlos und hat einen wesentlich größeren Funktionsumfang als SOM, z.B. Überwachung der Festplatten, Webserver usw.
Weitere Details hier:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34008323

PCDiagBridge setzt auf der API von DiagBase auf und stellt einfache Kommunikationsschnittstellen zur Verfügung. Beispielsweise werden Fehlerzustände an WinAC RTX über SMX Signalisiert. Die Daten liegen dann im erweiterten Peripheriebereich ab PEW 16384.

Im Detail ist alles in der ReadMe von PCDiagBridge beschrieben.


Ok, das ist dann soweit klar, aber wie reiht sich da dann der DiagMonitor ein ?
Top
  4/16/2009, 12:11 PM
Joined 3/2/2009
Last visit: 5/2/2013
Posts: 71
Rating:
Rated: Excellent [4.25 out of 5 / rated 4 time(s)]. (4) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Cevau,

der DiagMonitor kann zur Überwachung vernetzter SIMATIC PC genutzt werden.

Weitere Infos zum DiagMonitor finden sich hier:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32449370

grg
Top
12» Page 1 of 2 (20 items)
Actions