Technical Forum

SIMATIC WinCC

[ALG] Status "Meldung gesperrt" im Bild darstellen?

Thread Starter: stwks_wie   Started: 4/30/2008 8:49 AM   Replies: 3

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (4 items)
  4/30/2008, 8:49 AM
Joined 7/25/2007
Last visit: 11/12/2009
Posts: 35
Rating:
Rated: Above avarage [2.67 out of 5 / rated 6 time(s)]. (6) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo zusammen!

Wenn eine Meldung gesperrt ist, möchte ich dies in einem Bild anzeigen.

Zu einer Einzelmeldung kann eine Verbindung zu einer Quittier-/Zustandsvariablen angelegt werden. Ähnliches stelle ich mir für den Status "Meldung gesperrt" vor.

Mir kam schon der Gedanke dies über die gmsgfunc.fct abzuturnen, doch für über 12.000 Meldungen erscheint mir dies nicht praktikabel.

Nach Lektüre der Hilfe und der FAQ habe ich nicht viel Hoffnung, dass dies so von WinCC unterstützt wird. Vielleicht aber kennt jemand eine Lösung?

MfG
 Sven.
Top
  4/30/2008, 12:47 PM
Joined 10/11/2006
Last visit: 6/13/2013
Posts: 1750
Rating:
Rated: Outstanding [3.45 out of 5 / rated 77 time(s)]. (77) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,

hast Du mal über die Verwendung einer Sammelanzeige nachgedacht. Dort im Eigenschaftendialog "Sperre". Aber ist natürlich auch aufwändig.
Top
  4/30/2008, 1:45 PM
Joined 7/25/2007
Last visit: 11/12/2009
Posts: 35
Rating:
Rated: Above avarage [2.67 out of 5 / rated 6 time(s)]. (6) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo und vielen Dank für die Anwort!

Ich werde mich auf jeden Fall mal mit dem Thema "Sammelanzeige" beschäftigen, bisher habe ich mich davor gedrückt ;-)

Eine Alternative ist mir noch eingefallen. Man könnte über die Zustandsvariable die anstehende Meldung im Bild ausblenden (für gesperrte Meldungen). Dann fehlt zwar die Infomation, dass die Meldung zum Objekt im Bild gesperrt ist, aber zumindest wird dann nicht mehr "Meldung steht an" signalisiert. (k.A. ob das jetzt verständlich war)

Für die Version 7 wünsche ich mir dann eine Verküpfung der Einzelmeldungen mit einer "Sperrvariablen".

Bis denn,
MfG
 Sven.
Top
  9/6/2011, 7:54 AM
Joined 11/22/2005
Last visit: 6/18/2013
Posts: 297
Rating:
Rated: Outstanding [3.82 out of 5 / rated 38 time(s)]. (38) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Guten Morgen,

der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber da ich im Moment vor dem selben Problem stehe, möchte ich diesen mal wieder zum Leben erwecken grinsen

Ich verwende WinCC V7.0 SP2. Sammelanzeigen projektieren an sich ist gar kein Problem. Ich bin nach folgendem FAQ vorgegangen: 17778440 Wie gesagt, funktioniert super. Nur leider wird nicht angezeigt, das eine Meldung gesperrt ist. Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich den Zustand "gesperrt" in die Sammelanzeige bekomme?

Alexandra



=== Bearbeitet von Alexandra @ 06.09.2011 07:56 [GMT ] ===


Top
Page 1 of 1 (4 items)
Actions