Technical Forum

SIMOVERT MASTERDRIVES

Drivemonitor Probleme Online Verbdinung zu Simovert ??????

Erstellt von Ersatzteilprofi am 17.07.2012 05:49 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  17.07.2012, 05:49
Beigetreten am: 22.11.2011
Letzter Besuch: 17.06.2013
Beiträge: 5
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

beim Versuch mit aktuellsten Version des Drivemonitors auf einen Simovert Masterdrives 6SE7013... zuzugeifen erscheint nicht der Gerätetype sondern nur Fragezeichen. Leider ist das Einspielen der Parameter so nicht möglich traurig.
Jemand eine Idee?
An der Datenleitung liegt es nicht, Zugriff auf andere Geräte erfolgen ohnen Probleme.

Danke und Grüße

J.
Top
  20.07.2012, 11:04
Beigetreten am: 04.09.2009
Letzter Besuch: 21.12.2012
Beiträge: 5
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

DriveMonitor USS Onlineverbindung herstellen funktioniert nicht oder mit Einschränkungen (Verbindungsprobleme)

Fehlerbild: Es wird ein Antrieb gefunden, Gerätetyp und Version werden nicht ausgegeben. Eine Verbindung ist nicht möglich

Mögliche Ursachen:
- Einstellung PZD-Anzahl P703 und Einstellung im DriveMonitor ungleich. Werkseinstellung ist 2
- Einstellung PKW-Anzahl P702 und Einstellung im DriveMonitor ungleich. Werkseinstellung ist 127
- Parameter P0060 steht auf 0 = Anwenderparameter (Auswahl der sichtbaren Parameter in P360)
- Bei sehr alten MASTERDRIVES Geräteversionen (z.B. CUVC V3.14, CUMC V1.20) kann bei der Funktion "USS - Onlineantriebe suchen" der Gerätetyp und die Geräteversion nicht ermittelt werden.

Abhilfe: Man legt zuerst einen Offline-Parametersatz an und stellt anschließend die Onlineverbindung zum Antrieb her.

Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen