Technical Forum

SIMATIC WinCC flexible

Op ersetzen durch PG

Erstellt von The_Hoff_2012 am 21.06.2012 20:57 (5 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (6 Objekte)
  21.06.2012, 20:57
Beigetreten am: 01.04.2012
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 8
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Leute, hoffe von Euch kann mir jmd. weiterhelfen.

ist es möglich, wenn ein OP (z.B. tp 177B) ausfällt und ich kurzfristig keinen Ersatz habe, mein PG anzuschlißen, und die Maschine über das PG zu steuern? Also Quasi Runtime des WinCC flex Projekts zu starten auf dem Pg und dann zu steuern? Angeblich soll das gehen, aber bis jetzt konnte mir niemand sagen wie?



=== Bearbeitet von The_Hoff_2012 @ 21.06.2012 21:11 [GMT ] ===


=== Bearbeitet von The_Hoff_2012 @ 21.06.2012 21:00 [GMT ] ===


Top
  22.06.2012, 08:32
Beigetreten am: 08.01.2008
Letzter Besuch: 05.06.2013
Beiträge: 154
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 16 mal bewertet]. (16) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

es  gibt in WinCCflex den Menüpunkt "Runtime starten".  (in der Symbolleiste)
Versuchs mal damit. Dafür muss die Runtime natürlich auch auf dem PG installiert sein.
Für Tasten-Geräte funktioniert das.
Die Lizenz für die Runtime wird dann allerdings auch abgefragt.

Top
  22.06.2012, 10:32
Beigetreten am: 09.06.2006
Letzter Besuch: 10.06.2013
Beiträge: 57
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,36 von 5 / 11 mal bewertet]. (11) 
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,5 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Hallo The_Hoff,

das machen wir regelmäßig bei der Inbetriebnahme um die Monitorbilder für unsere Doku "abzufotografieren".
Einfach Projekt am PG starten und dann die Simulation aus dem Projekt, oder direkt über "Start -> Simatic -> ..-> WinCC flexible Runtime" starten. Wenn das PG mit der Steuerung verbunden ist, kannst du mit dem PG genauso steuern wie mit dem TP. Beim Start aus WinCC bekommt man beim MP auch die ganze Tastatur mit angezeigt, so dass auch alle Tasten bedient werden können.

Grüße
Billhearts

Dateianhang: MP277.jpg  (9 Downloads)

--- Kaum macht man's richtig, schon geht's ---
_________________________________________________
http://www.sommerzeitende.de
Endlich Schluss machen mit der überflüssigen Uhrendreherei

Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  22.06.2012, 10:49
Beigetreten am: 01.04.2012
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 8
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Danke, werde das heute gleich mal probieren.
Top
  25.06.2012, 11:04
Beigetreten am: 22.07.2008
Letzter Besuch: 17.06.2013
Beiträge: 1214
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,94 von 5 / 126 mal bewertet]. (126) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi,

das Thema ist glaube ich nur, dass die RT für den PC/PG sehr teuer ist, aber ansonsten kein Problem darüber zu testen und zu bedienen.

Mfg,
Servicetechniker!
Top
  25.06.2012, 16:06
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 16.06.2013
Beiträge: 4455
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,89 von 5 / 415 mal bewertet]. (415) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Servicetechniker schrieb:
Hi,

das Thema ist glaube ich nur, dass die RT für den PC/PG sehr teuer ist, aber ansonsten kein Problem darüber zu testen und zu bedienen.

Mfg,
Servicetechniker!


Bei der Installation von WinCCflexible advanced (klassisch wie TIA)
wird die RunTime mit installiert.

Du kannst zu Test- und Simulationszwecken problemlos die
Runtime starten, ohne dass eine (teure) Lizenz installiert ist!

Durch gelegentliche quittierbare Erinnerungsfenster wirst du
daran erinnert, dass du keine RT Lizenz installiert hast,
kannst aber alle Funktionen nutzen!

Gruß,

Jürgen
IBN-Service

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
Seite 1 von 1 (6 Objekte)
Aktionen