Technical Forum

SINAMICS

S110 Modulokorrektur

Erstellt von Triode am 15.06.2012 20:53 (3 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
  15.06.2012, 20:53
Beigetreten am: 19.07.2011
Letzter Besuch: 08.05.2013
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo und Guten Abend

Ich habe mich heute mit einem S110 / CU305 (Fw4.4) den ganzen TAg beschäftigt ohne richtig Erfolg zu haben.Am S110 hängt ein Motor 1FK7032-2AK71-1RG2 (mit Multiturnabsolutwertgeber)der
als Rundachse immer 45° in eine Richtung taktet.Ich habe also die Modulokorrktur aktiviert und wurde beim Geber justieren mit einer Fehlermeldung folgerichtig darauf hingewiesen das Mein Multiturn /
Modulobereichsverhältniss ganzzahlig sein muss.Nun habe ich mit vielen Rechenkombinationen die bei mir  immer ganzahlig auf gingen getestet ohne das ich weiterkam.Die Achse ist als Epos konfiguriert.
Die Funktion Lageverfolgung habe ich nicht aktiviert.
Verwendete Software S7_5.5 nit integ.Technologie4.2.
Über einen hilfreichen Hinweis würde ich mich sehr freuen.
lachen

Top
  18.06.2012, 16:58
Beigetreten am: 22.05.2012
Letzter Besuch: 15.06.2013
Beiträge: 111
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,11 von 5 / 9 mal bewertet]. (9) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hallo,

wie ist denn Deine Fehlernummer genau? Welches Getriebe hast Du und wie hast Du die Modulolänge definiert?

Willst Du relativ positionieren? Hier setzt der EPos immer auf den Lageistwert auf. Das ist zwar ideal wenn Du z.B. einen Walzenvorschub hast, aber wenn Du z.B. immer genau auf 45°, dann auf 90° usw. stehen musst, dann bietet sich eine absolute Positionierung an!

Grüße
  Zako

Top
  19.06.2012, 19:40
Beigetreten am: 19.07.2011
Letzter Besuch: 08.05.2013
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zako..
Vielen Dank für die Nachricht.Die Modulokorrektur habe ich auf  auf 360000 LU eingestellt
und fahre über Absolut_neg immer zur nächsten Position .Weiterschalten dann mit "extern warten".
Dieses stoße ich dann mit Verfahrsatzwechsel extern über PB an.Absolut negativ weil der Motor so Montiert ist, das ich sonst Sollwerte mit - Vorzeichen eingeben müsste. Ich verwende die Telegramme
111(12/12) und 390(2/2).
Das Problem hat sich auch schon gelöst in dem ich (weil ich extremen Zeitdruck mit der Maschine hatte)noch mal eine neue CU 305 genommen habe das Projekt unverändert geladen ..und läuft nun schon 2 Tage.
Die CU mit dem "Fehler "habe ich heute mit "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen "und einem anderen Motor auch noch noch wieder zum Leben erweckt.
Warum sie jetzt funktioniert ?.... Tja wer weiss das schon immer ganz genau.

MfG
Triode
Top
  21.06.2012, 17:52
Beigetreten am: 11.10.2006
Letzter Besuch: 18.06.2013
Beiträge: 811
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,94 von 5 / 88 mal bewertet]. (88) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Beim Einsatz eines Absolutwertgebers mit gegebenenfalls "krummen" Getrieben ist der Einsatz der Lageverfolgung ein probates Mittel um die gewünschte Modulolänge mit der gewählten LU/Lastumdrehung überein zu bringen.

Ohne Lageverfolgung tritt in der Regel der Fehler 7442 LR: "Multiturn passt nicht zum Modulobereich" auf.


Best regards
TechTeam
Top
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
Aktionen